您好,请教一个MAX3485的问题。
两个隔离电压系统之间,能否通过2个MAX3485进行通信?如附图所示。一个MAX3485芯片是电池电压派生出来的3V3电源供电及上拉A线,另一个MAX3485芯片是电池电压经过一个隔离DCDC然后派生出来的3V3_ISO电源供电及上拉A线。
目前实测电路是可以工作通信的。但我不太理解,这相当于A线同时上拉到了3V3和3V3_ISO这两路隔离
电源,是否会有问题?有什么优化建议吗?
您好,请教一个MAX3485的问题。
两个隔离电压系统之间,能否通过2个MAX3485进行通信?如附图所示。一个MAX3485芯片是电池电压派生出来的3V3电源供电及上拉A线,另一个MAX3485芯片是电池电压经过一个隔离DCDC然后派生出来的3V3_ISO电源供电及上拉A线。
目前实测电路是可以工作通信的。但我不太理解,这相当于A线同时上拉到了3V3和3V3_ISO这两路隔离
电源,是否会有问题?有什么优化建议吗?
这样设计的话两个节点之间实际上并没有有效的电气隔离而且容易出现干扰和故障,两个节点的MAX3485应该采用隔离于本系统的的电源供电(隔离DC/DC)和信号驱动电路(光耦)。

两个节点的MAX3485应该采用隔离于本系统的的电源供电(隔离DC/DC)和信号驱动电路(光耦)
------这个意思是否如上图示意?但我还有个疑惑,就是两个节点的MAX3485供电(A处和B处)是要用相同的供电,还是可以用隔离的供电?
如果用隔离的供电,例如VCC1和VCC2,那么也是没有有效的隔离(类似于第一个帖子的问题),这样能工作吗?
如果有相同的供电,在有些系统方便实现,但有些距离很远的系统之间,如何实现呢?
谢谢!

两个节点的MAX3485应该采用隔离于本系统的的电源供电(隔离DC/DC)和信号驱动电路(光耦)
------这个意思是否如上图示意?但我还有个疑惑,就是两个节点的MAX3485供电(A处和B处)是要用相同的供电,还是可以用隔离的供电?
如果用隔离的供电,例如VCC1和VCC2,那么也是没有有效的隔离(类似于第一个帖子的问题),这样能工作吗?
如果有相同的供电,在有些系统方便实现,但有些距离很远的系统之间,如何实现呢?
谢谢!
两个节点距离较短时MAX3485可以采用同一电源供电,距离较长时应该独立供电,如果距离很长或对抗干扰有较高要求,信号还可以通过RS485接口光MODEM利用光纤传输。