Post Go back to editing

请教一个MAX3485的问题

Category: Hardware
Product Number: MAX3485

您好,请教一个MAX3485的问题。

两个隔离电压系统之间,能否通过2MAX3485进行通信?如附图所示。一个MAX3485芯片是电池电压派生出来的3V3电源供电及上拉A线,另一个MAX3485芯片是电池电压经过一个隔离DCDC然后派生出来的3V3_ISO电源供电及上拉A线。

目前实测电路是可以工作通信的。但我不太理解,这相当于A线同时上拉到了3V33V3_ISO这两路隔离 电源,是否会有问题?有什么优化建议吗?

Parents Reply Children
  • 两个节点的MAX3485应该采用隔离于本系统的的电源供电(隔离DC/DC)和信号驱动电路(光耦)

    ------这个意思是否如上图示意?但我还有个疑惑,就是两个节点的MAX3485供电(A处和B处)是要用相同的供电,还是可以用隔离的供电?

    如果用隔离的供电,例如VCC1和VCC2,那么也是没有有效的隔离(类似于第一个帖子的问题),这样能工作吗?

    如果有相同的供电,在有些系统方便实现,但有些距离很远的系统之间,如何实现呢?

    谢谢!

  • 两个节点距离较短时MAX3485可以采用同一电源供电,距离较长时应该独立供电,如果距离很长或对抗干扰有较高要求,信号还可以通过RS485接口光MODEM利用光纤传输。