请问一下 ,随着节点的增加,是不是差分线的幅值会减小啊?
我目前是将通信速率降到了5M,带两个节点都无法通信
请问一下 ,随着节点的增加,是不是差分线的幅值会减小啊?
我目前是将通信速率降到了5M,带两个节点都无法通信
您是如何链接的? 每个支点都放了终端电阻吗?
有放的,是不是整个差分链路都需要控阻才行?不控阻就没办法通信了是么?
我现在已经把频率降得很低了,而且单节点是可以通信的,即使不控阻抗,频率低的时候应该也可以才对啊
不需要每个都放的, 只有在 菊花链的开头和结尾各方一个就可以了.
我猜是因为都放多了导致的. 因为这种信号是电流驱动的, 您采集到的电压是电流在终端电阻上产生的压降. 如果放了多个导致并联的电阻值下降, 电压就下降了. 另外您在测量的时候, 只测量终端电阻两端的电压即可. 支路不需要终端电阻. 不要在没有终端电阻的之路器件入口处测量.
如果方便的话, 将原理图分享一下. 如果不方便公开的话, 可以在我司官网申请技术支持, 并将您的原理图压缩一个zip,放在邮件的附件中. 我们可以继续为你解答.
谢谢
目前是这样测试的,前面是开发板飞线配合我们的板子作为主站,后面的两个为从站;
从站的单节都可以与主站通信,但目前调试的通信速度是5M,50M不行,可能是速度太高了之后反射严重导致的,所以目前只是调试5M;
主站和末端我均是接了100Ω端接电阻,从张加终端与不加都不能接收到;
您的终端是在您插着的竖直的小板子上吗? 终端电阻是否靠近了我们的器件? 您这种有连接器跨接的有没有考虑过连接器导致的阻抗不连续问题?