各位大神,请问:
ad5700输出的Hart信号耦合到ad5421的Cin脚之后,输出后幅值降低是什么情况,
各位大神,请问:
ad5700输出的Hart信号耦合到ad5421的Cin脚之后,输出后幅值降低是什么情况,
Admin_ADI - Moved from 论坛社群活动 to 接口和隔离专区. Post date updated from Sunday, February 4, 2024 7:14 AM UTC to Monday, February 5, 2024 1:12 AM UTC to reflect the move.
您好! 您说的输出后幅值降低,是否方便配合您的原理图说明一下。
谢谢
loop+端hart电流信号的的峰峰值只有0.3mA
请您检查一下您的AD5700的HART输出引脚的Vp-p是否在下面的范围内.

请观察两个频率(1200Hz和2200Hz)下的峰峰值, 看一下是否有异常?
谢谢
谢谢,hart可以正常通讯了,但是最后与ad5421的电流一起输出到负载上,1200Hz与2200Hz的信号幅值不一致,这应该怎么解决啊
有波形吗? 方便的话放上来看看。
有波形吗? 方便的话放上来看看。