ADuM1400CRWZ输出异常,VDD1和VDD2分别为5V和S_5V,但是VDD2信号输出是3V左右,且有明显的毛刺,毛刺5V, 以前并没有这种状况,我想知道是不是隔离芯片静电损坏导致?
ADuM1400CRWZ输出异常,VDD1和VDD2分别为5V和S_5V,但是VDD2信号输出是3V左右,且有明显的毛刺,毛刺5V, 以前并没有这种状况,我想知道是不是隔离芯片静电损坏导致?
无法单纯从这个来判断是否是由静电损坏导致的. 由原理图吗?另外这种现象可否复现? 在那种条件下可以相对容易的复现? 谢谢
无法单纯从这个来判断是否是由静电损坏导致的. 由原理图吗?另外这种现象可否复现? 在那种条件下可以相对容易的复现? 谢谢
您好,不知道是否能看清,我的U21输出,以前是正常的5V,一段时间后再测试,发现输出3V左右,而且有明显的毛刺5V。这个信号是FPGA输出的,可以帮忙看看是设计缺陷吗? 我怀疑是对外接口,外部静电导致的,但是不能确定。
原理图上没看出什么问题。 根据您描述的信息内容, 是根本无法确定是否由静电破坏的。
您可以先看看您的电源是否有问题。
谢谢