Post Go back to editing

咨询多路复用max7311的使用情况了解一下

想咨询一下,我问下max7311的使用方法,我现在这边的电路上通过MCU控制4片max7311芯片,分别是U2、U3、U5、U6,地址线AD0~AD2 分别是0 1 0,1 1 0,SCL 1 0,SDA 1 0。

目前我调试中,U2和U3都能调通(可以把端口配置成OUTPUT,控制高低电平切换),但是U5和U6我调不调,不知道是不是AD0端口接的是SCL和SDA的关系,因为我看I2C在空闲的时候是高电平,而不是时钟和数据,那么此时芯片只会接收到高电平的信号,那我下一步该怎么操作?

U2 从机地址 0x22

U3 从机地址 0x23

U5 从机地址 0x2A

U6 从机地址 0x2B

Parents Reply Children
No Data