MCU端有RX,TX但都接到一根线上,通过电路上的开关决定当前是RX还是TX
另一端是RS232接口,采用RX TX两根线
这种情况下有好的解决方案吗?
MCU端有RX,TX但都接到一根线上,通过电路上的开关决定当前是RX还是TX
另一端是RS232接口,采用RX TX两根线
这种情况下有好的解决方案吗?
因为RS232芯片和mcu接口的TIN和ROUT都是独立的(比如LTM2882), 所以您直接和您的MCU进行对接就可以了。
没有必要中间再用mux转一下。
你好!我们的MCU上的tx和rx需要接到同一根线上,通过切换实现是tx还是rx,也就是说接口芯片的mcu侧的tx和rx是短接的,这种情况下有好的方案吗?
你好!我们的MCU上的tx和rx需要接到同一根线上,通过切换实现是tx还是rx,也就是说接口芯片的mcu侧的tx和rx是短接的,这种情况下有好的方案吗?
我们有很多SPDT的MUX开关, 您可以看看。 Parametric Search - Operating Voltage â ¤ 5V (maximintegrated.com) 另外因为您的这种应用情况,其实不用也行。 就相当于rx和tx都短接。 当您接收的时候保证tx引脚处于高阻态。发送的时候rx处于高阻态, 这样做需要您在软件上入手。 仅供您参考。