Post Go back to editing

AD215输出存在漂移

电路图按照下面这个画的,但是输入一直有个漂移,10分钟漂了50uV,有没有办法减小到几uV级。

前端三个电阻是分压的,两边620K,中间8.2K.

  • 电路上电后会有一个warm up的时间,元件上电后都会有自身发热的过程,一般为15min到30min,所以上电后等半个小时后再测试整体温漂是否还有较大的波动。

    另外你的输入的分压电阻,必须要低温漂,比如采用10ppm的电阻,输入端如果漂移,你的整体电路一定是漂移的。