工程师你好,最近正在选用4-20mA的输出DAC芯片,通过阅读AD5422的中文规格书(版本H),发掘了一些疑问,还望解答:
1.AVDD输入范围是10.8V-40V,那么当接15V、24V、36V时,对芯片都会有什么影响呢?如此宽电压设计的用意是什么呢?
2.我们项目中,要求输出0-5V模拟电压或是4-20mA的电流,因此您是建议AVSS依然接负压,还是可以接GND?如果接了GND,那么是否可以准确输出0V?
3.5422是兼容SPI协议的,规格书图66推荐的是SPI菊花链的链接方式,但我认为菊花链方式无法让4pcs的5422同时接收SPI的MOSI信号,所以我希望用MCU的一路SPI将4pcs的5422全部级联起来,用每个5422的 LATCH 作为片选,这种方式是否推荐?
4.参考规格书图81,看到电压输出除了引出VOUT外,还引出了+VSENSE与-VSENSE,看规格书是支持远程电压负载检测功能的,请问单板对外引出的这两个VSENSE,需要接外部的什么信号?
5.接问题4,+VSENSE与-VSENSE进行远程电压负载检测功能的原理是什么?规格书写的比较宽泛,不是很好理解,
6.接问题4,如果对外我只引出VOUT与GND,是不是意味着需要放弃远程电压负载检测功能?
7.规格书第34页介绍了可以使用外接NPN管来实现外部增强功能,如果AVDD选用15V,是否可以选一个VCEO=40V,IC=200mA的NPN三极管(即MMBT3904)来实现外部增强功能?
望回复,感谢。