Post Go back to editing

ADuM4135输入侧信号正常,但输出始终为低电平。

您好!我首先使用LTspice软件对ADuM4135进行驱动和保护功能进行了仿真,这是对应的半桥电路仿真文件以及图片Draft1.asc ,驱动与保护功能均正常。按照仿真中的电路在AD中绘制了原理图 ,这是半桥上管驱动电路的图片。

1.测试步骤:(1)先给ADuM4135芯片供电;(2)控制DSP产生频率5kHz,占空比50%的PWM波,经过光耦隔离输出后,输入至ADuM4135芯片的VI+和VI-端口中。

2.芯片个端口测试情况:(1)VI+和VI-可检测到逻辑相反的PWM波(低电平0V,高电平5V);(2)Ready和Fault输出电平均为5V,说明芯片无故障,输出未封锁;(3)Reset被上拉至5V;(4)芯片各供电端口正常,包括+5VD、-3.3V_UP、15V_UP;(5)Vout_ON、Vout_OFF端口均输出低电平-3.3V;(6)米勒嵌位反馈端口Gate_Sense的输入保持低电平-3.3V;(7)退饱和保护端口Desat电位保持0V。

3.测试条件:测试中并未在直流侧加入直流电压,即D_UP为0V,开关管并未焊入PCB板中。

4.主要问题:是否是因为未焊入开关管以及未加入直流电压导致输出波形一直为低电平?若不是这个原因,请问还有其他可能的原因吗?