Post Go back to editing

使用ADuM1250与ADuM1200制作Jlink隔离器是否可行?

您好:

因项目上存在强电,工厂烧录生产时需要隔离器件进行隔离(速率1Mhz以下)。产品是自己供电,烧录器Jlink也是自己供电。

我的方案是:ADuM1250的SDA作为JLINK SWDIO, ADuM1200的作为RESET 控制被烧录产品RESET

问题1:SWCLK是使用ADuM1250的Clk好一些还是用ADuM1200的PIN,因为1200是支持1-10Mhz的,1250最大也就1M。但是两个分开,又害怕GND有影响

问题2:烧录器方向的GND与产品的GND需要连接在一起吗?

问题3:1250的SDA与SCL是否需要上拉电阻?

问题4:隔离器与Jlink之间是否需要串联电阻,进行阻抗匹配

Parents
  • 您选用ADUM1250是因为SDA和SCL是双向的对吧?因为对于IIC隔离器来说,SDA输出(第一侧)电平不是标准电平,0.9V,具体您可以看手册。首先您应该先判断一下这个电平能否满足您JLINK的电平标准。

    关于您其他问题,您可以图示一下您的思路么?简单画一下连接关系。

  • 您好,感谢您的回答。

    我的思路是利用SDA作为数据输入与数据 PIN 即SWDIO。其他的CLK与RESET应该单向就可以。

    目前比较担心的是SDA作为输入与输出的时候,会不会出问题

    1.CLK与SDA是否需要共同的GND

    如下为我绘制的简化原理图,谢谢

Reply Children