Post Go back to editing

ADUM1400 输入侧不供电,输出侧供电5V时,输出端口输出5V电压,无法用下拉电阻下拉到地。

你好,我的项目应用中需要用到ADUM1400BRWZ做输出隔离,使用中ADUM1400两侧会有不同时上电的情况。

如果输出侧先上电,输入侧不上电,则输出侧输出端口始终输出高电平,即便接下拉电阻(2k电阻)也无法把信号下拉到地。

请问该如何配置才能在输入侧不上电的情况下让输出侧上电后其输出端口输出低电平?

Parents Reply Children
  • 您好,根据您所说的,那ADUM1400对应的是VE2引脚,这个引脚是否是属于高压侧引脚(即隔离端)?该引脚可否直连单片机(所用单片机引脚电平为3.3V,隔离端供电为5v),当高压侧输出引脚高压击穿时,高压是否会通过该引脚直接单片机,导致单片机故障?