您好,我咨询一下,我目前用串行ADcs1237将采集信号转换为数字量,遇到一个问题,处理器想通过隔离器件完成对CS1237的控制,其是spi,要求两个通道,其中一个双向通信口,用于写CS1237寄存器和读CS1237的数据,另一个口用于产生时钟,目前选择了贵公司的adum1241,但是现在忽略了一个问题,我系统的电源是5v,而这个芯片的工作电压是3.3v,不知能否用5v,如不能贵公司有与该芯片功能一样5v电源的芯片吗?能否推荐一下,谢谢,
您好,我咨询一下,我目前用串行ADcs1237将采集信号转换为数字量,遇到一个问题,处理器想通过隔离器件完成对CS1237的控制,其是spi,要求两个通道,其中一个双向通信口,用于写CS1237寄存器和读CS1237的数据,另一个口用于产生时钟,目前选择了贵公司的adum1241,但是现在忽略了一个问题,我系统的电源是5v,而这个芯片的工作电压是3.3v,不知能否用5v,如不能贵公司有与该芯片功能一样5v电源的芯片吗?能否推荐一下,谢谢,
不能使用5V
5V供电、相同隔离参数的隔离器可以考虑ADUM128x系列的芯片,不过无法做到封装、通道数完全与adum1241一致。
不能使用5V
5V供电、相同隔离参数的隔离器可以考虑ADUM128x系列的芯片,不过无法做到封装、通道数完全与adum1241一致。
我要求一个通道是可以双向通信,adum128X不可以吧
我要求芯片工作电压是5V,一个通道是可以双向通信,adum128X不可以吧
请仔细查看芯片手册,adum124x也不是双向的。
如果只是为了考虑保护处理器不被打坏,可以考虑使用电平转换器来起到一个引脚保护的功能。