你好!在datasheet page16里,提到当输入侧逻辑电平超过2us没有变化时,芯片内部会发一个周期性的刷新脉冲。如果解码器超过5us没有收到内部脉冲,输入侧会认为unpower或nonfunctional,从而进入Table35的默认状态。请问:
1.为何要存在周期性刷新脉冲,脉冲频率和占空比大概是多少?现发现该隔离器与GPS模组有串扰。
2.如果隔离器用于CAN隔离通信,当MCU和CAN总线侧都没有通信数据时,该周期性刷新脉冲是否还存在?
3.Table35的VDD state为unpower是什么意思?VDD进入低功耗模式?如果通信恢复,VOA或VOB会因为有周期性脉冲的帮助下,自动恢复通信吗?周期性脉冲是否给通信唤醒用的?
谢谢!