Post Go back to editing

请教关于ADuM4190的使用问题:如何使其作为电压跟随器使用?

我需要从+IN输出0-5V,使用ADuM4190作为电压跟随器,是的EAOUT获得相同的输出,但是经过实际电路焊接测量,始终得不到作为电压跟随器的输出,因此想请教我的问题出在了那里?  我该怎么做才能实现这样的电压跟随器的输出呢?  谢谢,期待回复

Parents Reply
  • 您好,请问您原理图上的R279与R280有焊接么?根据手册图29的参数进行仿真,Eaout引脚可以实现跟随,Eaout2是其电压值的2.6倍。

    1.请尝试一下移除R279、R280引脚,将Refout引脚接到+IN处,测试Eaout脚电压值是不是1.225附近。

    2.如果以上尝试仍有问题,请上传您的PCB截图,谢谢

Children
No Data