大家好,我在使用ADM2486进行TTL转RS485时,用到了如图所示电路,但是发现电路不工作,485输出没有任何信号,请问可能的原因是什么? RE和RTS我使用的一个高发低收的触发信号,Vdd1的+3.3V使用的dsp28335板子过来的+3.3V;Vdd2是使用的经过DC-DC隔离之后的+5V电压。这个电路将PV直接与+3.3V连接是否正确?万望不吝赐教,谢谢。
大家好,我在使用ADM2486进行TTL转RS485时,用到了如图所示电路,但是发现电路不工作,485输出没有任何信号,请问可能的原因是什么? RE和RTS我使用的一个高发低收的触发信号,Vdd1的+3.3V使用的dsp28335板子过来的+3.3V;Vdd2是使用的经过DC-DC隔离之后的+5V电压。这个电路将PV直接与+3.3V连接是否正确?万望不吝赐教,谢谢。
PV 脚是为了避免在VDD1上电及掉电的瞬变过程中对A和B输出造成的干扰设定的输入引脚,在VDD1>2v 时拉高。请参考手册的POWER_VALID INPUT 部分。建议您将PV脚与3.3v隔开,根据手册的要求驱动PV引脚,再测试芯片的输出是否正常,谢谢
谢谢您的回答,目前找到问题了,是因为10脚的DE不能与地连接,悬空之后电路就可以正常工作,这款ADM2486芯片解决了之前遇到的电机加电压超过200V,转换电路不工作的问题.