Post Go back to editing

[硬件设计/求助]ADUM3160在超过40摄氏度时失效

ADUM3160在超过40摄氏度时失效

我确信芯片没有问题,因为芯片是从ICKEY正规渠道购买的,其他元件耐温也没问题.

ADUM3160两侧VBUS由隔离电源供电,压差大致20mV,前后级包含ESD.

做了两个电路,第一个电路能正常工作于40度以下,但这可能是个错的电路.

第二个电路和手册设计相符,但是会提示未识别设备(不管插入什么设备都是,USB1.0/USB1.1都是)

第二个电路的PCB图如此布局.

只要不超过40度,工作完全正常,超过40度后,冷却到常温,需要重新插拔才能工作正常

Parents Reply Children