关于ADM3251EARWZ浪涌测试后,Tout引脚没有输出波形

232电路采用的ADM3251EARWZ芯片,VCC是3.3V供电,VISO是用的外部隔离后的3.3V供电,进行浪涌实验,按照IEC61000-4-5打共模浪涌±2KV,其实就是对PE打浪涌,

每次打COM对PE之间的浪涌,当进行到1000V时,芯片打坏,测试发现Rin,Rout, Tin均正常,但是Tout没有输出波形了,经过多次改善防护电路,每次都是Tout没有输出了,感觉Tout这个引脚特别

脆弱,请问是什么原因,如何解决这种问题?

PS:之前我们用的ADI的不带隔离的232接口芯片,型号为ADM202EARNZ-REEL,一点问题都没有,本次就换成ADM3251EARWZ内部自带隔离的,所以省去了外部的光耦隔离方式,

结果一模一样的端口防护电路,就是测不过,每次都是Tout没有输出了。

电路如下设计: