ADG506不带电时,输入信号被拉低。

最近在使用ADG506这种模拟开关。由于项目需要冷热备份 的两套板卡,一块开电时 另一块关闭。两块均有同样的ADG506.其采样输入S0~S15被各自直接与另一片ADG506的S0~15短接。发现情况如下:
    1、当只插一块卡,也就是系统中只有一片ADG506时,开电能够正常工作。外部输入S0~15的采样电压能够正常输入 并从D输出。
    2、当只插一块卡,但不开电。外部输入电压到ADG506的S0~15被拉低到1V左右,虽然调大外部输入采样电压能够有所改变,但变化幅值不大,比如输入4V的电压实际还是被拉倒1.2v左右。
    3、当两块板卡均插上,其中一块开电,另一块不开电,现象与2相同。
    请问这种情况是什么原因造成?如果想解决,有什么办法。另:EN脚已经用50欧姆下拉。输入源为其他板卡的DA输出。请大神帮忙看看,非常感谢!!