ADUM1401C支持最高90mbps,理论支持spi是45mhz。手册上表明ADUM1401C传输延迟是32ns。半时钟周期必须大于传输延迟的2倍。通过计算支持spi速率是是7.8mhz。也不是45mhz。
请问是这样吗?
ADUM1401C支持最高90mbps,理论支持spi是45mhz。手册上表明ADUM1401C传输延迟是32ns。半时钟周期必须大于传输延迟的2倍。通过计算支持spi速率是是7.8mhz。也不是45mhz。
请问是这样吗?
Hi alacc:
你的计算方法是对的。可以考虑用ADuM141,它的最大传输延时只有13nS,可以支持到19MHz的spi时钟。另外,ADI还有集成的隔离SPI方案,LTM2895支持100Mbps的速率。
您好 fox:
感谢您的回答。谢谢给出的方案。再问一下,既然我的计算是对的,那为什么ADUM1401C手册上给出的传输可以达到90mbps?
是手册有误还是有其他方法可以让ADUM1401C达到90mbps?如果有其它方法,请告知一下。谢谢
您好 fox:
感谢您的回答。谢谢给出的方案。再问一下,既然我的计算是对的,那为什么ADUM1401C手册上给出的传输可以达到90mbps?
是手册有误还是有其他方法可以让ADUM1401C达到90mbps?如果有其它方法,请告知一下。谢谢
Hi alacc:
数据手册标称的data rate只考虑到了单通道传输数据的情况,而不是特定针对SPI标称的。ADuM1401的延时限制了它在隔离SPI应用下的速率,只能选择更小延时的隔离器。
谢谢fox。我懂了。