【ADI新产品、新技术加油站】“土豆电池”供电的最低功耗数字隔离器——ADuM144x

大家都知道,数字隔离器、隔离收发器和隔离模数转换器能够在设计中实现隔离,具有远比比采用光耦合器的成本、尺寸、功耗、性能及可靠性优势。

 

其中,低功耗尤其成为很多设计的首要考虑,数字隔离器功耗到底有多低呢?咱们最新出品的微功耗数字隔离器ADuM144x再次刷新了新低——静态电流< 5 µA/Ch;省电模式< 0.1 μA/Ch2Mbps < 380 µA/Ch。业界最低功耗!

功耗比竞争产品低千倍哦!!



    •  Analog Employees 
    on Dec 5, 2013 7:32 AM

    看看这个视频,咱们同事Mark Cantroll给你详细讲解这款低功耗数字隔离器的独到之处,www.analog.com/ADuM144xVideo


    http://www.analog.com/zh/evaluation/eval-adum144x/eb.html

    •  Analog Employees 
    on Dec 5, 2013 7:33 AM

    视频中,Mark将两颗土豆+金属片制作成了电池向ADuM144x供电,有木有觉得好玩呢?其实你也可以哦,原理很简单,你也可以制作土豆电池:

     

    电池的工作原理主要是两个电极一边是铜,一边是铝(锌,铁都行)土豆提供化学反应需要的酸液,金属锌的化学性质比铜活泼,当这两种金属同时处在酸液中时,锌就会失去电子,这些失去的电子沿着导线传到铜片上,形成电流。 土豆提供反应所需要的酸, 这使得电子从铜到锌的运动能够进行,作为电池两极的铜和锌分别来自铜钉和镀锌钉。其实将土豆换成橙子、番茄,你还可以实现橙子电池、番茄电池。

     

    有机会,不妨用两个土豆试试ADuM144x的卓越低功耗特性,呵呵~~

    •  Analog Employees 
    on Dec 5, 2013 7:34 AM

    目前咱们已经提供了ADuM144x的评估板哦——http://www.analog.com/zh/evaluation/eval-adum144x/eb.html。对啦,目前凡是你想用的ADI产品,无论是任何芯片或评估板,你都可以直接在咱们官网中就可以下单订购哦(http://ezchina.analog.com/message/10350#10350


    •  Analog Employees 
    on Dec 12, 2013 11:19 AM

    其实土豆电池真可行哦据说一个土豆产生的能量可让一个房间的LED灯亮40天!

    希伯来大学的研究人员Rabinowitch和同事们一直在推动“土豆电池”的想法,试图以此为全世界偏远城镇和乡村的人们提供照明。他们已经找到一种简单而又独具创意的方法,来让土豆产生能量。Rabinowitch说道:“一个土豆产生的能量就足让一个房间的LED灯亮上40天。” 这种想法听起来似乎很荒谬,但是却是符合科学依据的。Rabinowitch和他的团队已经发现,事实上在现实世界启动土豆供能项目相当复杂。

    为了使用有机材料制作电池,你需要两种金属:比如用作阳极的锌和用作阴极的铜。土豆内部的酸会与铜和锌就会发生化学反应,当电子发生移动时就会释放出能量。这种现象是Luigi Galvani在1780年发现的,当时他将两根金属连接到青蛙的腿上,导致它的肌肉抽搐。

    借助简单的方法,土豆就能够成为电池为房间照明提供能源。

    土豆通常是学校中演示这一原理的最佳选择。然而令Rabinowitch惊奇的是,没有人将土豆当做能源进行研究。在2010年,他决定与哲学博士Alex Goldberg以及加州大学的Boris Rubinsky合作进行一下尝试。他们发现,通过把土豆煮8分钟,就会分解土豆内部的有机组织,减少电阻并且使电子更自由的移动,因此产生更多的能量。Goldberg说道:“我们发现,我们能够将输出提高10倍,这就使它的经济成本非常划算。”

    但是为什么土豆电池没有成功应用呢?2010年,全世界出产了324,181,889吨土豆。它们是全世界130个国家的首要非谷类作物,而且是全世界数十亿人口重要的淀粉来源。联合国粮食与农业组织(FAO)的高级官员Olivier Dubois说道:“将食物用作能源,你必须考虑是否有足够的存储量以及是否会对销售土豆的农民产生影响。如果都没有问题,那么这一想法就能实现。”

    与太阳能等现代技术相比,将土豆作为能源似乎不太令人满意。销售家用太阳能系统的Gaurav Manchanda说道,人们购买产品并非都在考虑能效和价钱,还要考虑自己的身份。基本上,他们或许不会向他们的邻居展示土豆电池。然而,不可否认的是土豆电池的想法是有效的,而且非常廉价。这一想法的拥护者毫无疑问也将继续探索这项技术。