将1KHZ 0dBv 正弦波信号输入ADSP-21375 EZ-KIET Lite
从ADC口观察输出时,正弦波不正常。
如果将左右声道的FIR滤波器语句注释掉的话,输出正弦波是正常的。
另外,FIR滤波器经测试是正常的,用DSP自己产生正弦波,经过FIR滤波之后,测试DAC输出也正常的。
原程序基本不变,程序中的DMA ISR中断和音频数据处理如下:
void TalkThroughISR(int sig_int) /* No argument is passed in this ISR */
{
//Increment the block pointer
if(isProcessing)ProcessingTooLong();
int_cntr++;
int_cntr %= 3;
blockReady = 1;
}
下面的音频处理程序加上了FIR滤波处理
// DMA TX/RX BUFFER为384个字
#define NUM_SAMPLES 384
//滤波器有83个抽头
#define TAPS 83
// TAPS-1 /2=FIR的群延时 也就是FIR输出前41个是无效的
#define DL ((TAPS-1)/2)
//定义FIR输入输出数组的元素个数
#define N (NUM_SAMPLES/2+DL )
//FIR输入数组的数据形式:从0~191是音频数据,后41个为添加的数据“0"
float adinputL[N];
float adoutputL[N];
//FIR输出数组的数据形式:从0~40是因群延时的无效数据,随后第41~233个是有效音频数据
float adinputR[N];
float adoutputR[N];
// FIR状态数组
float adstateL[TAPS+1];
float adstateR[TAPS+1];
//滤波器系数
float pm adcoeffs[TAPS]={
-0.000403038195722,7.129271485026e-19,0.0004522593913585, 0.000761363609974,
0.0007434622863051,0.0003094515963677,-0.0004442989071892,-0.001205202031486,
-0.001534621077612,-0.001081448704452,0.0001678836573597, 0.001753810988894,
0.002855118076214, 0.002664598363695,0.0008806529073619, -0.00195388951795,
-0.004519403955275,-0.005269625469738,-0.003268848605737, 0.001101928378573,
0.006016016776022, 0.008867545545789, 0.007545053831489, 0.001734700999099,
-0.00647021389647, -0.01314835726836, -0.01426439863309,-0.007835843180117,
0.004512188464698, 0.01755834878578, 0.02438698214213, 0.01959828726337,
0.002481210944641, -0.02141101045025, -0.04132638701527, -0.04497487457391,
-0.02353071250617, 0.02404398954612, 0.08930034378228, 0.1562204820565,
0.2062782787256, 0.2248164317383, 0.2062782787256, 0.1562204820565,
0.08930034378228, 0.02404398954612, -0.02353071250617, -0.04497487457391,
-0.04132638701527, -0.02141101045025, 0.002481210944641, 0.01959828726337,
0.02438698214213, 0.01755834878578, 0.004512188464698,-0.007835843180117,
-0.01426439863309, -0.01314835726836, -0.00647021389647, 0.001734700999099,
0.007545053831489, 0.008867545545789, 0.006016016776022, 0.001101928378573,
-0.003268848605737,-0.005269625469738,-0.004519403955275, -0.00195388951795,
0.0008806529073619, 0.002664598363695, 0.002855118076214, 0.001753810988894,
0.0001678836573597,-0.001081448704452,-0.001534621077612,-0.001205202031486,
-0.0004442989071892,0.0003094515963677,0.0007434622863051, 0.000761363609974,
0.0004522593913585,7.129271485026e-19,-0.000403038195722
};
/* Place the audio processing algorithM here. The input and output are given
as unsigned integer pointers.*/
void processBlock( int *block_ptr)
{
volatile int i,j;
int temp_out;
isProcessing = 1;
/*Clear the Block Ready Semaphore*/
blockReady = 0;
//分离左右声道的数据,并转成float-point格式
j=0;
for(i=0;i<NUM_SAMPLES;i+=2)
{
*(adinputL+j)= __builtin_conv_RtoF((*(block_ptr+i)));
*(adinputR+j)= __builtin_conv_RtoF((*(block_ptr+i+1)));
j++;
}
// FIR处理
fir (adinputL,adoutputL,adcoeffs,adstateL,N,TAPS);
fir (adinputR,adoutputR,adcoeffs,adstateR,N,TAPS);
//将FIR输出的数据转换成INT格式,并将结果复制进入TX DMA BUFFER
j=0;
for(i=0;i<NUM_SAMPLES;i+=2)
{
(*(block_ptr+i ))=__builtin_conv_FtoR(*(adoutputL+DL+j));
(*(block_ptr+i+1))=__builtin_conv_FtoR(*(adoutputR+DL+j));
j++;
}
/*Set the Processing Active Semaphore before starting processing*/
isProcessing=0;
}