Article 关注RS-485的筒子们看过来——iCoupler数字隔离器在串行通信总线RS-485中的应用

关注RS-485的筒子们看过来——iCoupler数字隔离器在串行通信总线RS-485中的应用 by ADI_Amy

在工业过程控制、稳压电源和计算机之间点对点通信等应用中,都是采用串行通信总线在各种物理网络上传输数据,例如RS-232、RS-485和控制器局域网(CAN)总线。互连系统中的各子系统通常都有自己的电源,而且往往相距很远,所以通常都需要采用电流隔离不形成接地环路,保护系统免遭瞬态高电压损坏,而且降低了信号失真,也保护了人身安全。 
 

隔离介绍

变压器、耦合电容器、光耦合器以及本文讨论的iCoupler隔离器——都是提供电流隔离的典型方法,它们能阻断两点之间的电流,同时允许数据顺利通过(见图1)。隔离用来保护设备以防由电源浪涌或接地环路引起的高电压或电流,这在任何有多个接地通路的系统中都有可能发生。被长电缆分开的系统地线因为不是处于相等的电位,所以地电流会在这两个系统之间流动。如果不采用隔离,上述电流会引入噪声,降低测量质量,甚至毁坏系统元件。

  

图1 电流隔离器允许信息通过而阻止电流通过 

 

  

工业环境下发生的因电机开关、静电放电(ESD)或者邻近电弧闪击通过感应方式耦合到长电缆中的电流会引起地电位的快速变化,常常会高达上百甚至上千伏。当这种情况出现时,应将远程系统需要的逻辑电平开关信号叠加到相对于其本地的地电位的高电压上。如果没有隔离,此电压可能会破坏信号或者损坏系统。如果将连接到总线上的所有器件都参考同一地线可以保护该系统以防这种破坏性的高电压,而且隔离的器件会防止形成接地环路和电涌。  

要完全地隔离系统,必须隔离所有的信号线和电源。带隔离的DC/DC变换器可以提供电源隔离,而iCoupler数字隔离器可以提供信号隔离。 

 

  

iCoupler技术介绍  

iCoupler隔离器是基于芯片尺寸变压器的磁耦合器,这是与光耦合器中采用的发光二极管(LED)和光电二极管对比的不同之处。iCoupler技术消除了与光耦合器相关的不确定的电流传送比率、非线性传送特性以及随时间漂移和随温度漂移问题;功耗降低了90%;并且无需外部驱动器或分立器件。 

  

变压器初级端的电路将输入逻辑跳变编码成1 ns的脉冲,然后通过变压器对它耦合;次级端电路检测这些经过耦合的脉冲并且恢复输入信号,如图2所示。输入端有一个刷新电路保证即使不存在输入跳变的情况下输出状态也能与输入状态相匹配。这对于上电状态和具有低数据速率的输入波形或恒定的直流输入情况下是很重要的。

  

图2 在iCoupler隔离器的输出端恢复数字输入信号

 

因为iCoupler产品的目的是将输入和输出隔离开,所以变压器初级端的电路和次级端的电路必须封装在分开的芯片中。变压器本身可以置于上述任何一颗芯片中——或者第三颗芯片中。整个芯片组被组装在一个标准的塑料封装中,类似多种半导体器件所采用的封装。

iCoupler器件的一个新特点是其发送通道和接收通道结合在同一封装中的能力。因为iCoupler变压器本质上是双向的,所以只要变压器的两端有适当的电路,信号就可以从任何一个方向通过。按照这种方法,就可以提供具有各种发送通道或接收通道配置的多通道隔离器。  

 

 

RS-485总线隔离

RS-485总线:规定RS-485标准用来驱动多达32对驱动器和接收器。其通用性和驱动长4000 m电缆的能力使得它常用于各种应用,尤其是远距离的系统之间互连。小型计算机系统接口(SCSI)和PROFIBUS协议都采用RS-485标准用于通信。

 

 

可用的电缆长度取决于对数据速率的要求,其速度和距离组合可以从1200米对应200 kbps到100米对12 Mbps。RS-485驱动器采用平衡的差分信号,通过两根输出线发送数据。接收器通过比较两个信号确定逻辑状态;如果差分信号电压大于200 mV便可提供有效的逻辑电平。驱动器和接收器中的差分放大器控制信号线间的电流方向。这样就比诸如RS-232单端信号方案提供较高的抗噪声干扰能力。  

因为RS-485通常用于连接多个系统,所以各系统和总线之间的隔离非常关键。像使用RS-232一样,数字隔离器不支持RS-485标准,所以它们不能用在收发器和电缆之间,而只能用在收发器和本地系统之间。收发器的系统端通常连接到本地总线或者处理器。因为iCoupler隔离器的输入和输出电路彼此是电隔离的,所以将其置于处理器和收发器之间是一种隔离系统和电缆的简单方法。为了完成这种隔离,通常使用带隔离的DC/DC变换器给隔离器和收发器供电。ADuM1301 iCoupler数字隔离器和带隔的离电源的组合用法,如图3所示,避免了接地环路问题并且提供了有效的保护以防止浪涌破坏。

  

图3 带隔离的RS-485电路

 

 

图4示出了ADM2486单芯片隔离RS-485收发器。


RE: 关注RS-485的筒子们看过来——iCoupler数字隔离器在串行通信总线RS-485中的应用 by ADI_Amy:

推荐一篇深度文章:

 

RS-485应用中的iCouplerRegistered隔离http://www.analog.com/media/cn/technical-documentation/application-notes/AN-727_cn.pdf 文章从双线和四线配置、端电极和偏置网络等方面深度分析,并数据速率、空间要求、成本要求等多方面去提供隔离器件的选择建议。


RE: 关注RS-485的筒子们看过来——iCoupler数字隔离器在串行通信总线RS-485中的应用 by ADI_Amy:

串行通信总线包括RS-232(EIA232),RS-485(EIA/TIA485)以及CAN总线,想知道RS-232和CAN总线应用中的iCouplerRegistered隔离技术吗?请移步:

1)iCoupler数字隔离器在RS-232中的应用

2)iCoupler数字隔离器在串行通信总线中的应用——CAN总线

Before You Switch


Switching languages will make ADI Explorer unavailable. Resume your session by switching back to English and reopening ADI Explorer.