• Created
Was this helpful?
  • MAX3421E与MAX3420E在电气特性上有何区别?

    两款器件都有两个电源引脚: V CC 和 V L 。 V L 作为片上电平转换器的门限电压,从而允许这些器件工作于混合电压系统。 如果对这两款器件的电源电流I CC 和I L 分别进行比较,会发现是不同的,这是因为: MAX3420E通过V CC 为振荡器、PLL和收发器供电,通过V L 为数字逻辑电路供电。 MAX3421E通过V CC 为包括振荡器、PLL、收发器及数字逻辑电路在内的所有模块供电…
  • MAX3421E可直接替代MAX3420E吗?

    不能。MAX3421的信号引脚比MAX3420E多,并且MAX3421E的TQFP封装(5mm x 5mm)比MAX3420E的TQFP封装(7mm x 7mm)更小。
  • MAX3421E是什么?

    MAX3421E是一款USB控制器,既可作为USB外设又可作为USB主机。器件构建于Maxim的MAX3420E外设控制器基础之上,具有通信速率可高达26MHz的SPI接口。MAX3421E包含全速/低速收发器、智能串行接口引擎(SIE),以及可通过SPI接口访问的寄存器文件。
  • MAX3421E用作USB主机时支持哪些USB传输类型和速率?

    MAX3421E可用作低速(1.5Mbps)或全速(12Mbps)主机。低速模式下,MAX3421E支持CONTROL,BULK和INTERRUPT传输;全速模式下,支持CONTROL,BULK,INTERRUPT和ISOCHRONOUS传输。
  • MAX3421E用作USB外设时,与MAX3420E相比增加了什么功能?

    MAX3421E增加了4个通用输入引脚,以及4个通用输出引脚。这样一来,其GPIO总共有8路输入、8路输出。 MAX3421E为8个通用输入引脚提供了中断请求功能。每个引脚都有一个相应的中断使能位和边沿极性位。 MAX3421E提供了一个SEPIRQ位。该位允许GPX引脚用作第二个中断输出引脚(除INT引脚外),该中断仅用于GPIN中断。 在边沿中断模式下,当一个中断标志被清除而另一个中断仍处于挂起状态时…
  • MAX3421E的“智能“是如何体现的?

    SIE表示串行接口引擎。SIE将USB收发器传送的信号转换为数据包。普通SIE负责基本的信号管理功能,包括:CRC发生和校验、位填充、时钟再生、发送和检查握手。智能SIE会进一步深入到USB协议,以处理高层协议问题,因此编程人员无需介入其操作。 以下是一个例子。USB主机向外设发出IN请求,并收到了有效数据,但数据触发是错误的,主机应该怎样处理?根据622页的USB规范标准,普通SIE会将该结果(数据正确…
  • MAX3421E的代码与MAX3420E兼容吗?

    是的。MAX3421E上电或复位后,默认工作在外设模式,该模式下的寄存器配置与MAX3420E相同。
  • MAX3421E能够检测出自己的连接方式是作为主机还是外设吗?

    可以。如果设计中既包括A型又包括B型连接器,可将MAX3421E置为主机模式(HOST位等于1),接通内部的DP/DM下拉电阻,并为A型连接器的V BUS 引脚提供5V电源。通过MAX3421E的一个中断来指示是否连接了外设。对于B型连接器,将V BUS 引脚接至MAX3421E的VBCOMP (VBUS比较器)输入。当用户将其插入PC时,MAX3421E检测到VBUS,并将自身配置为外设模式。
  • MAX3421E通过USB认证了吗?

    是的,MAX3421E是经过认证的USB外设。主机认证是一个相对较新的USB测试概念,Maxim希望MAX3421E通过USB主机认证。您可登录Maxim网站查询USB认证的最新情况,或可以提供认证信息时通过邮件通知您。

Before You Switch


Switching languages will make ADI Explorer unavailable. Resume your session by switching back to English and reopening ADI Explorer.