• Created
Was this helpful?
  • MAX3420E INT作用是什么?

    MAX3420E需要服务时,INT引脚变为有效状态。USB外设工作期间,包括:到达SETUP、IN或者OUT封包,以及总线复位、挂起和恢复等总线事件。在系统中使用该引脚时,由于不需要通过SPI接口查询中断请求位,因此可以减少SPI信号传输。
  • MAX3420E INT引脚起什么作用?

    MAX3420E需要服务时,INT引脚变为有效状态。USB外设工作期间,这些情况包括到达SETUP、IN或者OUT封包,以及总线复位、挂起和恢复等总线事件。在系统中使用该引脚时,由于不需要通过SPI接口查询中断请求位,因此可以减少SPI的流量。
  • MAX3420E SCLK频率有下限吗?

    没有。该时钟可无限期地保持高电平或低电平。同样,SS#为高电平时,MAX3420E将忽略SCLK跳变。
  • MAX3420E SPI接口的最大速率是多少(SCLK最大频率)?

    V L 等于或大于2.5V时,SCLK信号可以高达26MHz。对于较低的V L 电压,数据资料给出了SCLK最大频率需要降低多少。
  • MAX3420E与USB“串行桥接”芯片相比,结果如何?

    USB串行桥接芯片采用其USB端口与PC连接,但是对于运行在PC上的应用程序而言,它是一个虚拟COM端口。需要采用由芯片供应商提供的定制驱动程序来实现COM至USB的转换。采用这种方法,与串行(COM)端口(例如超级终端)进行通信的Windows应用程序可以与通过USB连接的设备通信。 这种方法的优势在于不需要枚举固件或者主机驱动程序。缺点体现在性能、灵活性和支持方面: 性能:由于桥接方法是仿真一个串行端口…
  • MAX3420E与USB连接需要什么样的外部电路?

    MAX3420E需要3.3V的V CC 。总线供电外设需要一个3.3V稳压器将VBUS引脚(4.4V至5.25V)的电压转换为3.3V。此外,MAX3420E还需要一个外部晶振(并联谐振,12MHz ±0.25%),每个引脚的负载电容连接至地,在D+/D-输出之间需串连两个电阻(33Ω,1%),还需要一个USB “B”型连接器。
  • MAX3420E中的SPI接口为3、4或5线是什么意思?

    最简单的SPI接口包括三条线:SS#(从机选择)、SCLK(串行时钟)和MISO(双向MISO/MOSI数据配置)。由于该接口不使用INT引脚,控制微处理器需要查询两个中断请求寄存器来确定MAX3420E什么时候需要服务。通过设置控制位(FDUPSPI,全双工SPI),使MOSI和MISO数据出现在不同引脚上,可实现4线接口。最后,一个INT(中断输出)引脚可连接处理器的中断系统。
  • MAX3420E为什么不支持ISOCHRONOUS传输?

    ISOCHRONOUS需要高速接口和大容量缓存器,这些均与MAX3420E的设计目标(能够以任意速率运行的低成本SPI接口器件)不符。需要ISOCHRONOUS带宽的大部分应用,实际上可以由BULK或者INTERRU转换完成。这是因为系统中USB设备所能提供的大部分ISOCHRONOUS带宽,BULK/INT传输通常也能提供。
  • MAX3420E为什么不支持同步传输?

    同步传输需要高速接口和大容量缓存,这些均与MAX3420E的设计目标(能够以任意速率运行的低成本SPI接口器件)不符。需要同步带宽的大部分应用实际上可以由BULK或者INTERRUPT传输完成。这是因为系统中USB设备所能提供的大部分同步带宽,BULK/INT传输通常也能提供。
  • MAX3420E包含微处理器吗?

    不包含。MAX3420E设计用于方便连接微处理器、DSP或ASIC,使其可为任何系统增加USB功能,而不必更换处理器或开发工具。

Before You Switch


Switching languages will make ADI Explorer unavailable. Resume your session by switching back to English and reopening ADI Explorer.