English
EngineerZone
接口和隔离专区
Log In
User
产品和应用
产品和应用
放大器专区
精密转换器专区
音频专区
ADE电能计量专区
MEMS专区
生物/电化学/磁场/温度传感器专区
接口和隔离专区
Power 中文专区
ADUC微处理器专区
时钟与定时
开关和多路复用器专区
温度传感器
基准电压源专区
嵌入式安全与1-Wire
Trinamic 运动控制和电机驱动
能源存储系统(ESS)和电池管理系统(BMS)
边缘人工智能SOC
通用SOC/MCU
GMSL
 
查看全部
教育中心
教育中心
资源库
技术支持参考库
在线研讨会
活动中心
活动中心
论坛社群活动
论坛激励活动
中文社区
接口和隔离专区
文档
MAX3250CAI+: FAQ
文档
Forums
Members
Tags
Cancel
文档
MAX3x
Created
over 8 years ago
Was this helpful?
Yes
No
More
Cancel
MAX3250的ISOVCC引脚可以为其它器件供电吗?
MAX3250的ISOVCC引脚设计仅为内部电路供电,而非外部器件供电。ISOVCC的最大输出电流未经测试。所以不建议使用ISOVCC为外部器件供电。
从MAX3250数据资料的第3版开始,为什么将C6值从1uF改为2.2uF?
在2008年1月第2版的MAX3250数据手册中,规定C6为1uF;在2011年9月的第3版以及2015年4月的第4版中,规定C6为2.2uF。Maxim现在建议C6使用2.2uF的电容,以进一步降低噪声、提高性能。对芯片电路没有做任何改动。 最后,工程师可自行决定是否将目前使用的1uF电容改为2.2uF。大多数情况下不需要改动。
对于MAX3250,是否有一个C1和C2电容值既适用于3V又适用于5V?
为了减小内部电荷泵的输出噪声,并确保电荷泵可靠工作,最好分别针对3V或5V电源选择不同的C1和C2电容值。
Before You Switch
Switching languages will make ADI Explorer unavailable. Resume your session by switching back to English and reopening ADI Explorer.