English
EngineerZone
接口和隔离专区
Log In
User
产品和应用
产品和应用
放大器专区
精密转换器专区
音频专区
ADE电能计量专区
MEMS专区
生物/电化学/磁场/温度传感器专区
接口和隔离专区
Power 中文专区
ADUC微处理器专区
时钟与定时
开关和多路复用器专区
温度传感器
基准电压源专区
嵌入式安全与1-Wire
Trinamic 运动控制和电机驱动
能源存储系统(ESS)和电池管理系统(BMS)
边缘人工智能SOC
通用SOC/MCU
GMSL
 
查看全部
教育中心
教育中心
资源库
技术支持参考库
在线研讨会
活动中心
活动中心
论坛社群活动
论坛激励活动
中文社区
接口和隔离专区
文档
MAX31855KASA+: FAQ
文档
Forums
Members
Tags
Cancel
文档
MAX3x
Created
over 8 years ago
Was this helpful?
Yes
No
More
Cancel
利用MAX31855KASA测试时,读取的结果(7D5023D0)显示没有故障,但是计算后的结果显示参考端温度为2005C,冷端温度35.81度,这个结果是不正确的,该如何解决?
造成这个问题的原因有两种: 1. SPI通讯读取错误,如果冷端温度确定在35度,冷端读取是正确的,如果冷端温度没有达到35度,这个结果就不正确,可以尝试将MAX31855周边温度升高后,看读取的冷端温度是否仍然正确? 2. 两次读取的时间间隔太短,MAX31855转换周期为100ms,因此,在读取温度转换结果后,要等待至少100ms再启动下次转换结果的读取,读取结果结束后,要将CS拉高。上电后,先将CS拉高…
利用信号发生器产生K型热电偶信号,该信号直接送给MAX31855K的TK+、TK-,通过SPI接口读取该信号,冷端温度正常,故障状态信号也正常,但热电偶测量值与信号发生器输出值相差将近500度。测量误差也较大,将近±50度。什么原因造成的?
请直接将信号发生器的输出连接到MAX31855的T+和T-进行测量,在测量时T+和T-上不要连接任何额外导线。不恰当的外部引线以及接线端子有时会导致测量错误。
Before You Switch
Switching languages will make ADI Explorer unavailable. Resume your session by switching back to English and reopening ADI Explorer.