• Created
  • Updated
Was this helpful?
  • 利用DAC来控制MAX31740的PWM占空比输出,设计需要占空比变化从0%至100%,无需温度检测,电路应该如何设计?

    将DAC的输出连接到SENSE的输入端,设置DMIN和D0=0,将SLOPE引脚保持开路。这样当DAC的输出从0变化到VDD/2时,对应的MAX31740占空比应该为100%变化到0%。但是由于内部放大器的误差,当SLOPE开路时,内部放大器为跟随器配置,这时有可能在DAC输出为0时占空比无法达到100%。一个简单的做法就是通过一个1M欧姆的电阻将SLOPE连接到GND,这样可以将放大器配置为带有非常低的增益来确保输入为0时可以输出100…
  • 如何控制2线风扇的速度?

    2 线或3 线风扇没有专用的速度控制输入,这些风扇的速度必须通过改变作用在风扇上的电压进行调整。下图所示PWM控制架构可以提供较高的效率: PWM信号频率为30Hz左右。
  • 如何计算MAX31740 中Rslope的电阻值?

    关于Rslope电阻的设置按照以下的方法进行计算: 1.确定Rst的电阻值,从NTC电阻的列表中查出对应Tstart温度时的电阻值。 2.确定斜率,在Rst=Rtstart时,分压电阻为0.5VDD,当温度为最大温度时,计算分压电阻输出电压。 例如:对NCP15XW153J03RC,当Tstart=35C,对应电阻为10.42K,当温度为40C时,对应电阻为7.375K,此时分压电阻输出为0.4145VDD…

Before You Switch


Switching languages will make ADI Explorer unavailable. Resume your session by switching back to English and reopening ADI Explorer.