MAX14819: FAQ
文档
Forums
Members
Tags
Cancel
文档
MAX1x
Interface Transceivers & Isolators
MAX14819
Created
over 8 years ago
Updated
15 days ago
Was this helpful?
Yes
No
More
Cancel
MAX14819提供了SPI和UART通讯接口,请问什么时候用SPI,什么时候用UART? 如何使用Framer功能?
MAX14819是双端口IO-LINK主机,在使用时可以选择使用UART接口,也可以选择SPI 接口,二者选一即可,所谓的Framer功能是指在SPI通讯模式下,SPI可以对收发FIFO进行写入数据,然后Framer可以自动Frame数据按照UART的数据格式发送出去,接收数据时,将接收到的UART格式数据保存在FIFO中,通过SPI接口读取。实际上相当于实现的SPI 至UART的数据转换。
MAX14819的VL最大消耗电流是多少? 我想用V5给VL供电,是否有什么制约条件?
Vl 为5V时 VL接V 5 是没有问题的, 数据手册的标准电路中这两个脚就是接在一起的
使用MAX14819和IOLINK设备进行通讯,当启动Cycle Timer后,从IOLINK设备读取的结果会不定期出错。
问题描述: 使用多个IOLINK设备测试后发现当启动了Cycle Timer后,从IOLINK设备读取到错误的数据,该故障随机发生,通常几分钟出现一次。我们的配置如下: 0x03 | Interrupt Enable: 0xff 0x06 | Ch A CQ Control: 0x82 0x07 | Ch B CQ Control: 0x82 0x0A …
Before You Switch
Switching languages will make ADI Explorer unavailable. Resume your session by switching back to English and reopening ADI Explorer.