:ADI年度贺岁片——ADUM1100数字隔离器使用心得和经验 by maxhusky
最近在做逆变器,功率管IGBT需要隔离,想到变压器隔离,但制作变压器比较麻烦,一致性不强。又想到光耦隔离,但光耦的价格很贵和驱动光耦的电流较大;一次偶然的发现了 ADUM1100,速度很快,几乎没有延迟,这个芯片使用必须有良好的屏蔽,而且焊接温度不能太高,有好几次都让我烫坏了,找了半天的原因。总之,使用此款芯片要小心谨慎…
我对数据手册上iCoupler产品的“热减额曲线”有些疑问。
在3470的数据手册上,Y轴为0~1.25mA(数据手册图3)。 But on the datasheet of 1400, the Y-axis is 0~300mA (Figure 4).这两个曲线令我困惑,恳请澄清其意义。
Attachments:
ADuM3470_thermalderating.d…
视频分享:icoupler®数字隔离器——ADUM347x by ADIForum
ADI 出品的iCoupler 数字隔离器ADuM347x是在单封装中集成变压器驱动器和PWM(脉冲宽度调制)控制器的数字隔离器。
ADuM3470/ADuM3471/ADuM3472/ADuM3473/ADuM3474 均为四通道数字隔离器,集成PWM控制器和变压器驱动器以驱动隔离式DC/DC转换器。该DC…