English
EngineerZone
接口和隔离专区
Log In
User
产品和应用
产品和应用
放大器专区
精密转换器专区
音频专区
ADE电能计量专区
MEMS专区
生物/电化学/磁场/温度传感器专区
接口和隔离专区
Power 中文专区
ADUC微处理器专区
时钟与定时
开关和多路复用器专区
温度传感器
基准电压源专区
嵌入式安全与1-Wire
Trinamic 运动控制和电机驱动
能源存储系统(ESS)和电池管理系统(BMS)
边缘人工智能SOC
通用SOC/MCU
GMSL
 
查看全部
教育中心
教育中心
资源库
技术支持参考库
在线研讨会
活动中心
活动中心
论坛社群活动
论坛激励活动
中文社区
接口和隔离专区
文档
文档
文档
Forums
Members
Tags
Cancel
文档
Created
over 8 years ago
Was this helpful?
Yes
No
More
Cancel
AD
ADG
ADM
ADUM
DS
General
MAX1x
MAX2x
MAX3x
MAX4x
MAX5x
MAX7x
MAXM
Recently Updated Articles
优化隔离传感器接口的功率转换
优化隔离传感器接口的功率转换 by adiadmin 目前,模拟 PLC 模块能够提供 4 条、 8 条甚至 16 条独立的隔离通道。多个大小适中的 DC-DC 转换器会占据很多空间,并产生很多热量。有源电路包括信号调理单元(例如运算放大器或仪表放大器),以及集成了串行接口的 ADC ,可通过数字隔离器通道实现与 FPGA 的接口。通常该电路所需功率远低于 150 mW 。 在此功率范围内,有三种基本的 DC-DC 转换器类型: 1. 1. 非稳压开关电源或模块 2. 2. 稳压开关电源或模块…
级联隔离栅以满足高爬电距离要求
级联隔离栅以满足高爬电距离要求 by adiadmin 利用序列光耦合器建立双隔离栅会存在一些问题,因为数据完整性很差,而且没有一种紧凑和廉价的方式为两个隔离栅之间的接口提供电源。 随着高性能数字隔离器的问世,通过分层隔离器建立高压隔离栅现已成为一种可行的解决方案。由于新型电池和发电产业的快速扩张,我们需要具有很高工作电压的接口,还要求提供加强绝缘。例如,太阳能逆变器应用具有以下要求: Working Voltage 800Vdc 工作电压 800Vdc Pollution…
ADuM1411 SPI问题
我们将ADUM1411BRWZ用于SPI通信。数据手册指定的最大数据速率为10MHZ,但在应用中,我们发现Sclk的最大频率是1.125MHZ。原因可能是什么?
SPI总线在隔离系统中的处理方法
SPI总线在隔离系统中的处理方法 by ADI_Amy SPI(串行外设接口)总线成为设计师宠儿的原因有多种。SPI总线支持高速工作模式,可在短距离内(如电路板芯片间)以最高60 Mbps的速率传输数据。总线在原理上很简单,由一个时钟、两条数据线路和一个芯片选择信号构成。由于数据出现在时钟的一个相位上并在相反相位读回,因此,在速率上出现延迟和失配的几率非常大。最后,总线是由单向线路构成的,这种设计简化了其在微处理器中的实现方式,消除了流程控制问题,非常适合光耦合器或数字隔离器的隔离应用,因为隔离器天生就属于单向器件…
建立隔离式电源将产生很多挑战
建立隔离式电源将产生很多挑战 by adiadmin 好吧,您决定在设计中增加电流隔离 —— 或者更可能是安全法规要求您这么做。好的一面是,您的系统将会更安全,并且提供隔离后性能可能有所提升,但您面临着一个两难的处境: 若电子元器件位于设计的隔离侧,如何为它们供电? 除非采用电池或某种形式的可再生能源,否则您需要建立一个隔离式电源。 如果性能并不是最重要的考虑因素,那么您可以使用一个简单的开环 DC-DC 转换架构。很容易就能以低成本实现该架构,但通常在负载调整率、线性调整率和温度稳定性方面的性能不会太好…
Most Helpful Articles
:ADI年度贺岁片——ADUM1100数字隔离器使用心得和经验
:ADI年度贺岁片——ADUM1100数字隔离器使用心得和经验 by maxhusky 最近在做逆变器,功率管IGBT需要隔离,想到变压器隔离,但制作变压器比较麻烦,一致性不强。又想到光耦隔离,但光耦的价格很贵和驱动光耦的电流较大;一次偶然的发现了 ADUM1100,速度很快,几乎没有延迟,这个芯片使用必须有良好的屏蔽,而且焊接温度不能太高,有好几次都让我烫坏了,找了半天的原因。总之,使用此款芯片要小心谨慎,采用参数表的指示来进行layout。 以下是 ADUM1100的介绍: …
[ADI微博问答精选]ADuM524x和ADuM12xx系列的区别
@Flyshion : 请问 ADuM524x 和 ADuM12xx 系列有何区别? ADI 专家: ADuM524x 内部集成有隔离电源,在使用时,只需要单侧供电即可。而 ADuM120x 内部没有隔离电源,使用中需要两侧都供电,因此在系统中需要额外的隔离电源的产生。 微博链接: http://weibo.com/1661202863/A0qo1bkIl This FAQ was generated from the following discussion: [ADI微博问答精选…
3.3V和5V RS485收发器混合使用存在哪些问题?
5V供电和3.3V供电的RS485收发器可以挂接在同一总线,因为RS485收发器在总线侧可以承受的共模电压范围为-7到+12V,3.3V的RS485收发器可以连接5V RS485的Tx输出。另外,标准规定的接收器检测门限如下: (A - B) > 200mV,RO = high (A - B)< -200mV,RO = low 两者兼容,可以混合使用。只是混合使用后,需要注意: 最远传输距离通常受限于3.3V RS485收发器 总线上的节点数受限于Rx输入阻抗最小者…
AD7903的例子代码
AD7903的例子代码 by adi666 压缩包内容: AD7903Code.rar
ADG801_多开关并联以降低Ron
我们正在为一个DCS项目评估ADG801模拟开关。 是否可以将多个ADG801并联以使导通电阻Ron降为数据手册额定值的一半?
Before You Switch
Switching languages will make ADI Explorer unavailable. Resume your session by switching back to English and reopening ADI Explorer.