Category: Software
Product Number: MAX96712, MAX9671
shi我想使用MAX96712的UART Port 1/2作为pass-through功能,将两路串口信号分别透传到MAX96712的Link A、Link B上的串行器上。
现在我以及将MAX9296和MAX96717的一路串口透传配置完成
现在在MAX96712的UART透传遇到问题
目前我的配置是这样,将MAX96712的MFP11/12作为port 1 UART透传到MAX96717的MFP 7/8 UART1
//MAX96712配置
0x52,0x01,0x48,
0x52,0xcb,0x07,
0x52,0xce,0x00,
//MAX96717配置,这部分配置应该没问题,在搭配max9296是能够正常运行的
0x80,0x3,0x10,
0x80,0x48,0xf,
0x80,0x4f,0xc,
0x80,0x548,0x16,
0x80,0x549,0x5,
麻烦看一下是哪块配置由问题,现在串口信号输入到MAX96712,MAX96717无串口输出