Post Go back to editing

单个摄像头(sensor+串行器MAX96717)接在MAX96716的SIOA上,配置将portA的输出复制到portB,需要两路复制输出,配置时有许多疑问

Category: Software
Product Number: MAX96716F , MAX967
Software Version: 96716配置

为了实现这个需求,我需要关注哪些参数的配置呢。在实际配置中,出现许多的疑问:

      1、phy_cp0_src和phy_cp0_dst这两个字段只提供了MIPI PHY 1和MIPI PHY 2之间的复制,那phy0与phy3呢,不需要这个操作吗? 我是用的是2x4mode,也就是phy0和pyh1绑定,phy2和pyh3绑定.共两个端口;

      2、stram id的含义是什么,需要保证96717的stram id与96716的stram id一致吗;

      3、96717的配置中只有pipeline Z,而96716中提到了pipeline Y与pipeline Z,意味着96717只能接在96716的pipeline Z上吗;

      4、pipeline Y是否意味着linkA,pipeline Z意味着linkB。

Parents Reply
  • 非常感谢,”96717串行器报错0x112=0xda“的问题已经解决,恢复正常值0x8A。解决办法为设置96717串行器的0x318寄存器mem_dt1_selz字段,使dataType==0x2C,与96716设定的dataType一致。

    于此同时出现一个比较奇怪的问题:96717的接收端使用深圳度信显示设备(上位机+96712解串板),96717与96712连接瞬间会一帧图像,然后卡死不再刷新。查看上位机的调试log界面,可以看到每一lane都有持续的数据接收,但提示有错误包且不断增加,每lane偶发的有unlock状态

Children