Post Go back to editing

MAX96772 eDp training

Category: Hardware
Product Number: MAX96772, MAX967

ADI 工程师

       我在使用MAX96772的时候,发现MAX96772没有training动作,链路已经LOCK通过I2C可以读写寄存器,上电的时候用示波器抓取MAX96772 的AUX通道,没有发现有数据输出,用你们的GUI工具去做training也没有在AUX通道发现数据,HPD在引脚上测是高电平,但是用寄存器读出来是低电平,感觉是EDP PHY没有工作。

      请教几个问题

     1,training是不是只要写MAX96772的0XE776就行,整个training动作由MAX96772独立完成,不需要外边SOC通过I2C口参与;

     2,怎样才能让这个芯片training;怎么样设置才能用示波器抓到AUX通道波形?

     3,怎么确认EDP PHY是在正常工作;