ADI工程师你好,我有看到过以下的一个类似共模电压测试问题的回复
如何判断串行器MAX9271是否工作:
最直观的方式是测量MAX9271的输出信号的波形。但很多客户没有测高速信号所用的示波器。用常见的几十~几百兆带宽的示波器也可大致判断出MAX9271是否正常工作:测量MAX9271输出端(在AC耦合电容之前)的共模电压,正常工作时的共模电压在1.1V~ 1.56V之间,典型值在1.4V。如果测量到的共模电压在几百毫伏以下,基本可以判断芯片没有正常工作。
我想问的是,在MAX96717中是否就是下图中的电压值,并且如果我手头没有高速示波器去看信号波形,我是否也可以用500M-2G带宽的示波器来 测试这个Vos的范围 去判断芯片MAX96717是否正常工作,然后小于0.4V是否就不工作了。如果可以的话,也请帮忙指出下测试的连接拓扑图,感谢.