Post Go back to editing

关于车载camera 休眠唤醒 如何使用I2C/UART控制实现?

目前该项目已量产,使用的camera场景是avm 360环视摄像头,信号传输链路是串行器 MAX96705---GMSL---MAX96722,初步实现休眠唤醒操作采用的方式是通过拉低拉高PDB gpio引脚,但是这么做耗时过长。现在想用通过使用I2C/UART的方式实现,请问如何实现?