文档 为什么MAX17055在使用某些定制电池模型时电量无法充到100%,即使电池电压已经达到了满电量电压,充电电流已经下降到0?
  • 问答
  • 文档
  • 成员
  • 标签
  • Cancel
  • 文档
  • +AD9161: FAQ
  • +DS2438: FAQ
  • +DS2704G+: FAQ
  • +DS2711E+: FAQ
  • +DS2712EVKIT+: FAQ
  • DS2715: FAQ
  • +DS2715BZ+: FAQ
  • +DS2740: FAQ
  • +DS2745EVKIT+: FAQ
  • +DS2745U+: FAQ
  • +DS2762: FAQ
  • +DS2764: FAQ
  • +DS2775G+: FAQ
  • +DS2777: FAQ
  • DS2780: FAQ
  • +DS2780E+: FAQ
  • +DS2781AE+/: FAQ
  • +DS2781E+: FAQ
  • +DS2781G-A2+: FAQ
  • +DS2782E+: FAQ
  • +DS2784 EEPROM PROG: FAQ
  • +DS2784G+: FAQ
  • +DS2786: FAQ
  • +DS2788E+: FAQ
  • +MAX14690AEWX+: FAQ
  • MAX14745: FAQ
  • MAX14745AEWX+: FAQ
  • +MAX14745AEWX+T: FAQ
  • MAX14921: FAQ
  • +MAX14921ECS+T: FAQ
  • +MAX17043: FAQ
  • +MAX17047G+: FAQ
  • +MAX17048: FAQ
  • +MAX17049G+: FAQ
  • -MAX17055AEWL+: FAQ
    • EZ模式能够支持什么化学类型的电池?
    • MAX17048 数据手册特别指出 “无需学习”, 意思是 第一次接入电池就可以直接读取电池的SoC状态吗?
    • MAX17055在读取并保存电池参数时会否由休眠模式进入到Active模式?
    • MAX17055有两个地,如何连接?
    • MAX17055的工作电流是多少?
    • MAX17055的电压、电流、容量之间如何转换?
    • MAX17055能和电池封装在一起,还是要放在系统端?
    • MAX17055评估板软件中Alert功能如何使用?
    • MAX1811对电池充电,但也希望使用MAX17055监测电池,如何连接二者?
    • Maxim是否有内置适合Panasonic NCR18650B配置的电量计芯片?
    • Maxim目前的电量计产品与Dallas生产的电量计有什么不同?
    • ModelGauge与ModelGauge m5的差异是什么?
    • 为什么EZ模式可以省去建模?
    • 为什么MAX17055在使用某些定制电池模型时电量无法充到100%,即使电池电压已经达到了满电量电压,充电电流已经下降到0?
    • 为什么MAX17055在电池充满后测量到的电量达不到100%?
    • 为什么ModelGauge m5电量计的EZ模式不能应用在INR电池上?
    • 为什么一次性电池的SoC在上电时会跳变到0?
    • 关于《MAX17055-software-implementation-guide》中例程的疑问
    • 在MAX17055的BATT引脚与电池之间连接电阻是否会影响其性能?
    • 在MAX17055系统中,电池焊接在PCB上后·,对MAX17055进行了初始化。如果在应用中需要修改电池参数,但无法对MAX17055断电,这种情况下,如何使能更新后的电池参数?
    • 在使用EZ configuration时如何将MAX17055评估板软件对MAX17055寄存器的配置导出来?
    • 在电池发生过流或短路等保护后,重新给电池充电,但是保存在MAX17055中的电池参数都丢失了,如何解决?
    • 在电池没有充放电的情况下,MAX17055评估软件却可以读到电流,为什么?
    • 如何通过软件将MAX17055配置为使用Die temperature来获取温度值?
    • 是否可以用处理器配合检流放大器实现电池电量计量?
    • 用于主机侧的电量计成本会更低吗?
  • +MAX17058: FAQ
  • +MAX17201/MAX17205: FAQ
  • +MAX17201G+T: FAQ
  • MAX17205: FAQ
  • +MAX17205G+: FAQ
  • +MAX17205G+T: FAQ
  • +MAX17211G+: FAQ
  • MAX17260: FAQ
  • +MAX17260BEWL+: FAQ
  • +MAX17261METD+: FAQ
  • +MAX17261XEVKIT: FAQ
  • +MAX17262 EVALUATIO: FAQ
  • +MAX17262MEWL+: FAQ
  • +MAX17263: FAQ
  • +MAX1737: FAQ
  • MAX17435ETG+: FAQ
  • +MAX17435ETG+T: FAQ
  • +MAX17435EVKIT+: FAQ
  • MAX17572: FAQ
  • +MAX17572ATC+: FAQ
  • +MAX17830GUN/V+_T1: FAQ
  • MAX17841BGUE/V+: FAQ
  • +MAX17841BGUE/V+T: FAQ
  • MAX17843ACB/V+: FAQ
  • +MAX17843ACB/V+_T1: FAQ
  • +MAX1873TEEE+: FAQ
  • +MAX20303 EV KIT SOFTWARE: FAQ
  • MAX20303AEWN+: FAQ
  • +MAX20303AEWN+T: FAQ
  • +MAX20335AEWX+T: FAQ
  • +MAX6951CEE+: FAQ
  • +MAX6955AAX+: FAQ
  • +MAX6956: FAQ
  • +MAX6958AAEE+T: FAQ
  • MAX7032: FAQ
  • +MAX7032ATJ+: FAQ
  • +MAX7034AUI+: FAQ
  • MAX77650A: FAQ
  • +MAX77650AEWV+: FAQ
  • +MAX77650BEWV+T: FAQ
  • MAX77651AEWV+: FAQ
  • +MAX77651AEWV+T: FAQ
  • +MAX77654AENV+: FAQ
  • MAX77734: FAQ
  • MAX77734AENP+: FAQ
  • +MAX77734AENP+T: FAQ
  • +MAX77818EVKIT: FAQ
  • MAX77818EWZ+: FAQ
  • +MAX77818EWZ+_P1: FAQ
  • +MAX8713ETG+: FAQ
  • +MAX8971: FAQ
  • 能源存储系统(ESS)和电池管理系统(BMS) 标签

为什么MAX17055在使用某些定制电池模型时电量无法充到100%,即使电池电压已经达到了满电量电压,充电电流已经下降到0?

MAX17055判断电池充满要满足以下三个条件,

• VFSOC register > FullSOCThr register

• AND IChgTerm x 0.125 < Current register < IChgTerm x 1.25

• AND IChgTerm x 0.125 < AvgCurrent register < IChgTerm x 1.25 

对于定制模型来说FullSOCThr等于95%,而VFSOC大于95%这个条件比较容易满足,但是有些客户在建模前提供的充电截止电流比电池的实际充电截止电流小很多,这样就会造成电量无法达到100%的问题。比如客户提供的充电截止电流是20mA,所以电流寄存器的值要大于2.5mA且小于25mA时MAX17055才会认为电池充满,但是在实际充电时电池快充满时充电电流从40mA左右直接下降到0mA左右。因为没有达到电流充满的条件,所以电池的容量才不会到100%。

Tags: 定制模型充电问题 MAX17055 KA-02273 MAX17055AEWL+