文档 EZ模式能够支持什么化学类型的电池?
  • 问答
  • 文档
  • 成员
  • 标签
  • Cancel
  • 文档
  • +AD9161: FAQ
  • +DS2438: FAQ
  • +DS2704G+: FAQ
  • +DS2711E+: FAQ
  • +DS2712EVKIT+: FAQ
  • DS2715: FAQ
  • +DS2715BZ+: FAQ
  • +DS2740: FAQ
  • +DS2745EVKIT+: FAQ
  • +DS2745U+: FAQ
  • +DS2762: FAQ
  • +DS2764: FAQ
  • +DS2775G+: FAQ
  • +DS2777: FAQ
  • DS2780: FAQ
  • +DS2780E+: FAQ
  • +DS2781AE+/: FAQ
  • +DS2781E+: FAQ
  • +DS2781G-A2+: FAQ
  • +DS2782E+: FAQ
  • +DS2784 EEPROM PROG: FAQ
  • +DS2784G+: FAQ
  • +DS2786: FAQ
  • +DS2788E+: FAQ
  • +MAX14690AEWX+: FAQ
  • MAX14745: FAQ
  • MAX14745AEWX+: FAQ
  • +MAX14745AEWX+T: FAQ
  • MAX14921: FAQ
  • +MAX14921ECS+T: FAQ
  • +MAX17043: FAQ
  • +MAX17047G+: FAQ
  • +MAX17048: FAQ
  • +MAX17049G+: FAQ
  • -MAX17055AEWL+: FAQ
    • EZ模式能够支持什么化学类型的电池?
    • MAX17048 数据手册特别指出 “无需学习”, 意思是 第一次接入电池就可以直接读取电池的SoC状态吗?
    • MAX17055在读取并保存电池参数时会否由休眠模式进入到Active模式?
    • MAX17055有两个地,如何连接?
    • MAX17055的工作电流是多少?
    • MAX17055的电压、电流、容量之间如何转换?
    • MAX17055能和电池封装在一起,还是要放在系统端?
    • MAX17055评估板软件中Alert功能如何使用?
    • MAX1811对电池充电,但也希望使用MAX17055监测电池,如何连接二者?
    • Maxim是否有内置适合Panasonic NCR18650B配置的电量计芯片?
    • Maxim目前的电量计产品与Dallas生产的电量计有什么不同?
    • ModelGauge与ModelGauge m5的差异是什么?
    • 为什么EZ模式可以省去建模?
    • 为什么MAX17055在使用某些定制电池模型时电量无法充到100%,即使电池电压已经达到了满电量电压,充电电流已经下降到0?
    • 为什么MAX17055在电池充满后测量到的电量达不到100%?
    • 为什么ModelGauge m5电量计的EZ模式不能应用在INR电池上?
    • 为什么一次性电池的SoC在上电时会跳变到0?
    • 关于《MAX17055-software-implementation-guide》中例程的疑问
    • 在MAX17055的BATT引脚与电池之间连接电阻是否会影响其性能?
    • 在MAX17055系统中,电池焊接在PCB上后·,对MAX17055进行了初始化。如果在应用中需要修改电池参数,但无法对MAX17055断电,这种情况下,如何使能更新后的电池参数?
    • 在使用EZ configuration时如何将MAX17055评估板软件对MAX17055寄存器的配置导出来?
    • 在电池发生过流或短路等保护后,重新给电池充电,但是保存在MAX17055中的电池参数都丢失了,如何解决?
    • 在电池没有充放电的情况下,MAX17055评估软件却可以读到电流,为什么?
    • 如何通过软件将MAX17055配置为使用Die temperature来获取温度值?
    • 是否可以用处理器配合检流放大器实现电池电量计量?
    • 用于主机侧的电量计成本会更低吗?
  • +MAX17058: FAQ
  • +MAX17201/MAX17205: FAQ
  • +MAX17201G+T: FAQ
  • MAX17205: FAQ
  • +MAX17205G+: FAQ
  • +MAX17205G+T: FAQ
  • +MAX17211G+: FAQ
  • MAX17260: FAQ
  • +MAX17260BEWL+: FAQ
  • +MAX17261METD+: FAQ
  • +MAX17261XEVKIT: FAQ
  • +MAX17262 EVALUATIO: FAQ
  • +MAX17262MEWL+: FAQ
  • +MAX17263: FAQ
  • +MAX1737: FAQ
  • MAX17435ETG+: FAQ
  • +MAX17435ETG+T: FAQ
  • +MAX17435EVKIT+: FAQ
  • MAX17572: FAQ
  • +MAX17572ATC+: FAQ
  • +MAX17830GUN/V+_T1: FAQ
  • MAX17841BGUE/V+: FAQ
  • +MAX17841BGUE/V+T: FAQ
  • MAX17843ACB/V+: FAQ
  • +MAX17843ACB/V+_T1: FAQ
  • +MAX1873TEEE+: FAQ
  • +MAX20303 EV KIT SOFTWARE: FAQ
  • MAX20303AEWN+: FAQ
  • +MAX20303AEWN+T: FAQ
  • +MAX20335AEWX+T: FAQ
  • +MAX6951CEE+: FAQ
  • +MAX6955AAX+: FAQ
  • +MAX6956: FAQ
  • +MAX6958AAEE+T: FAQ
  • MAX7032: FAQ
  • +MAX7032ATJ+: FAQ
  • +MAX7034AUI+: FAQ
  • MAX77650A: FAQ
  • +MAX77650AEWV+: FAQ
  • +MAX77650BEWV+T: FAQ
  • MAX77651AEWV+: FAQ
  • +MAX77651AEWV+T: FAQ
  • +MAX77654AENV+: FAQ
  • MAX77734: FAQ
  • MAX77734AENP+: FAQ
  • +MAX77734AENP+T: FAQ
  • +MAX77818EVKIT: FAQ
  • MAX77818EWZ+: FAQ
  • +MAX77818EWZ+_P1: FAQ
  • +MAX8713ETG+: FAQ
  • +MAX8971: FAQ
  • 能源存储系统(ESS)和电池管理系统(BMS) 标签

EZ模式能够支持什么化学类型的电池?

> LiCoO2 (钴酸锂电池)
> NCA/NCR (镍钴铝三元电池)
> LiFePO4(磷酸铁锂), LiMnO2(锰酸锂), LiNiO2(镍酸锂)等
Tags: 能源存储系统(ESS)和电池管理系统(BMS) 000100951 MAX17055
  • Share
  • History
  • Cancel
 
Related Content
  • What battery chemistry is supported by EZ?
    MSDAPI
    > LiCoO2 , most common > NCA/NCR > LiFePO4, LiMnO2, LiNiO2 etc
  • ModelGauge与ModelGauge m5的差异是什么?
    MSDAPI
    请参考以下对照表:
  • 用于主机侧的电量计成本会更低吗?
    MSDAPI
    用于主机侧的电池电量计成本通常低于电池包侧的电量计,因为不需要非易失存储器;每次在IC上电时,主机程序写入电池模型。
 
Related Content
  • What battery chemistry is supported by EZ?
    MSDAPI
    > LiCoO2 , most common > NCA/NCR > LiFePO4, LiMnO2, LiNiO2 etc
  • ModelGauge与ModelGauge m5的差异是什么?
    MSDAPI
    请参考以下对照表:
  • 用于主机侧的电量计成本会更低吗?
    MSDAPI
    用于主机侧的电池电量计成本通常低于电池包侧的电量计,因为不需要非易失存储器;每次在IC上电时,主机程序写入电池模型。