文档 4节串联的锂电池接到MAX17205评估板后,评估板软件显示有错误,原因是什么?
  • 问答
  • 文档
  • 成员
  • 标签
  • Cancel
  • 文档
  • +AD9161: FAQ
  • +DS2438: FAQ
  • +DS2704G+: FAQ
  • +DS2711E+: FAQ
  • +DS2712EVKIT+: FAQ
  • DS2715: FAQ
  • +DS2715BZ+: FAQ
  • +DS2740: FAQ
  • +DS2745EVKIT+: FAQ
  • +DS2745U+: FAQ
  • +DS2762: FAQ
  • +DS2764: FAQ
  • +DS2775G+: FAQ
  • +DS2777: FAQ
  • DS2780: FAQ
  • +DS2780E+: FAQ
  • +DS2781AE+/: FAQ
  • +DS2781E+: FAQ
  • +DS2781G-A2+: FAQ
  • +DS2782E+: FAQ
  • +DS2784 EEPROM PROG: FAQ
  • +DS2784G+: FAQ
  • +DS2786: FAQ
  • +DS2788E+: FAQ
  • +MAX14690AEWX+: FAQ
  • MAX14745: FAQ
  • MAX14745AEWX+: FAQ
  • +MAX14745AEWX+T: FAQ
  • MAX14921: FAQ
  • +MAX14921ECS+T: FAQ
  • +MAX17043: FAQ
  • +MAX17047G+: FAQ
  • +MAX17048: FAQ
  • +MAX17049G+: FAQ
  • +MAX17055AEWL+: FAQ
  • +MAX17058: FAQ
  • +MAX17201/MAX17205: FAQ
  • +MAX17201G+T: FAQ
  • MAX17205: FAQ
  • -MAX17205G+: FAQ
    • 4节串联的锂电池接到MAX17205评估板后,评估板软件显示有错误,原因是什么?
    • MAX17201/17205的I2C从机地址是什么?
    • max17205 在测量电流为负时,如何根据测量的数字信号来计算电流值。比如Current值为0xF163 即 61795,怎么算出来是-584.531?
    • MAX17205内部的过流比较器带有一个可编程的去抖延迟设置,请问该比较器具体是如何工作的?
    • MAX17205在设置电池容量是直接将数据转换成16进制数据写入nDesignCap Register(1B3h)吗?
    • MAX17205如何检测电池的温度,要配置哪些寄存器,读哪些寄存器?
    • MAX17205应该设置哪些寄存器才能读到正确的剩余电量?
    • MAX17205是否支持镍隔、镍氢电池等?
    • max17205的i2c访问地址应该是0001011x还是0010110x ?
    • 使用MAX17205时,软件读出的电压、电流、温度数据都正确,但RepSOC始终为1.0%,为什么?
    • 在使用MAX17205时读取的温度值不正确,因此,想通过读取nPackCfg寄存器来验证I2C通讯的正确性,期望读取到默认的0xa02,而实际得到的是0x05,可能是没有正确理解内部寄存器的地址是如何映射的,能详细介绍一下这方面的内容吗?
    • 在使用MAX17205测量电量时,读取电池电压和器件名称正确,但是读取的电流值始终为0,请问是什么原因?
    • 如何使用MAX17205获取电池电量?
    • 将nLearncfg 寄存器设置为 0x2672 后MAX17205G充电电量不准,什么原因?
    • 读取MAX17205的哪个寄存器,来获取电池是充电还是放电状态。
    • 针对大容量、多节串联的锂离子电池,有没有比较好的电量计方案?
  • +MAX17205G+T: FAQ
  • +MAX17211G+: FAQ
  • MAX17260: FAQ
  • +MAX17260BEWL+: FAQ
  • +MAX17261METD+: FAQ
  • +MAX17261XEVKIT: FAQ
  • +MAX17262 EVALUATIO: FAQ
  • +MAX17262MEWL+: FAQ
  • +MAX17263: FAQ
  • +MAX1737: FAQ
  • MAX17435ETG+: FAQ
  • +MAX17435ETG+T: FAQ
  • +MAX17435EVKIT+: FAQ
  • MAX17572: FAQ
  • +MAX17572ATC+: FAQ
  • +MAX17830GUN/V+_T1: FAQ
  • MAX17841BGUE/V+: FAQ
  • +MAX17841BGUE/V+T: FAQ
  • MAX17843ACB/V+: FAQ
  • +MAX17843ACB/V+_T1: FAQ
  • +MAX1873TEEE+: FAQ
  • +MAX20303 EV KIT SOFTWARE: FAQ
  • MAX20303AEWN+: FAQ
  • +MAX20303AEWN+T: FAQ
  • +MAX20335AEWX+T: FAQ
  • +MAX6951CEE+: FAQ
  • +MAX6955AAX+: FAQ
  • +MAX6956: FAQ
  • +MAX6958AAEE+T: FAQ
  • MAX7032: FAQ
  • +MAX7032ATJ+: FAQ
  • +MAX7034AUI+: FAQ
  • MAX77650A: FAQ
  • +MAX77650AEWV+: FAQ
  • +MAX77650BEWV+T: FAQ
  • MAX77651AEWV+: FAQ
  • +MAX77651AEWV+T: FAQ
  • +MAX77654AENV+: FAQ
  • MAX77734: FAQ
  • MAX77734AENP+: FAQ
  • +MAX77734AENP+T: FAQ
  • +MAX77818EVKIT: FAQ
  • MAX77818EWZ+: FAQ
  • +MAX77818EWZ+_P1: FAQ
  • +MAX8713ETG+: FAQ
  • +MAX8971: FAQ
  • 能源存储系统(ESS)和电池管理系统(BMS) 标签

4节串联的锂电池接到MAX17205评估板后,评估板软件显示有错误,原因是什么?

出现错误的原因是评估板上的MAX17205中默认的电池配置是2节锂电池串联,而如果接4节串联的锂电池到评估板后,此时MAX17205按两节电池去计算每个电池的电压,这样计算出来的单节电池电压就会远高于锂电池的满电量电压4.2V,所以评估板软件才会报错。解决这个问题有两个方法,
1. 将评估板上的开关SW1选择到“2S to 4S”位置,即配置为2到4节电池,然后将电池连接到评估板,打开评估板软件,将评估板用DS91230连接到电脑,在这个过程中不要给电池充电或放电。接下来点击软件上的Configuration标签,点击Lauch,输入电池容量与空电量电压,点击next, 然后选择第三个连接图,并在左下角将电池数量改为4,然后点击next一直到最后一步并选择将配置写到非易失存储器并重启fuel gauge。回到软件的第一页,此时就没有错误了。但是以上办法有个缺点,就是MAX17205的非易失寄存器最多可以写7次,如果每次更换电池数量都去写非易失寄存器,则评估板只能写7次。
2. 可以直接将电池包配置写入对应的寄存器,这样就不会写到非易失寄存器了,具体方法是:连接好评估板,电池和电脑后,打开评估板软件,选择Command标签,在Register后面输出0DB,点击Read,读出来的寄存器值为 0A02,将 0A02改为 0A04,即将电池包配置改为4串,然后点Write。此时错误就消除了。


Tags: MAX17205G+ 000099802
  • Share
  • History
  • Cancel
 
Related Content
  • MAX17205G+: FAQ
    MSDAPI
    MAX17205G+: FAQ
  • MAX17205G+: FAQ
    MSDAPI
    MAX17205G+: FAQ
  • MAX17205G+T: FAQ
    MSDAPI
    MAX17205G+T: FAQ
 
Related Content
  • MAX17205G+: FAQ
    MSDAPI
    MAX17205G+: FAQ
  • MAX17205G+: FAQ
    MSDAPI
    MAX17205G+: FAQ
  • MAX17205G+T: FAQ
    MSDAPI
    MAX17205G+T: FAQ