文档 什么是SIMO?
  • 问答
  • 讨论
  • 文档
  • 成员
  • 标签
  • Cancel
  • 文档
  • +AD9161: FAQ
  • +DS2438: FAQ
  • +DS2704G+: FAQ
  • +DS2711E+: FAQ
  • +DS2712EVKIT+: FAQ
  • DS2715: FAQ
  • +DS2715BZ+: FAQ
  • +DS2740: FAQ
  • +DS2745EVKIT+: FAQ
  • +DS2745U+: FAQ
  • +DS2762: FAQ
  • +DS2764: FAQ
  • +DS2775G+: FAQ
  • +DS2777: FAQ
  • DS2780: FAQ
  • +DS2780E+: FAQ
  • +DS2781AE+/: FAQ
  • +DS2781E+: FAQ
  • +DS2781G-A2+: FAQ
  • +DS2782E+: FAQ
  • +DS2784 EEPROM PROG: FAQ
  • +DS2784G+: FAQ
  • +DS2786: FAQ
  • +DS2788E+: FAQ
  • +MAX14690AEWX+: FAQ
  • MAX14745: FAQ
  • MAX14745AEWX+: FAQ
  • +MAX14745AEWX+T: FAQ
  • MAX14921: FAQ
  • +MAX14921ECS+T: FAQ
  • +MAX17043: FAQ
  • +MAX17047G+: FAQ
  • +MAX17048: FAQ
  • +MAX17049G+: FAQ
  • +MAX17055AEWL+: FAQ
  • +MAX17058: FAQ
  • +MAX17201/MAX17205: FAQ
  • +MAX17201G+T: FAQ
  • MAX17205: FAQ
  • +MAX17205G+: FAQ
  • +MAX17205G+T: FAQ
  • +MAX17211G+: FAQ
  • MAX17260: FAQ
  • +MAX17260BEWL+: FAQ
  • +MAX17261METD+: FAQ
  • +MAX17261XEVKIT: FAQ
  • +MAX17262 EVALUATIO: FAQ
  • +MAX17262MEWL+: FAQ
  • +MAX17263: FAQ
  • +MAX1737: FAQ
  • MAX17435ETG+: FAQ
  • +MAX17435ETG+T: FAQ
  • +MAX17435EVKIT+: FAQ
  • MAX17572: FAQ
  • +MAX17572ATC+: FAQ
  • +MAX17830GUN/V+_T1: FAQ
  • MAX17841BGUE/V+: FAQ
  • +MAX17841BGUE/V+T: FAQ
  • MAX17843ACB/V+: FAQ
  • +MAX17843ACB/V+_T1: FAQ
  • +MAX1873TEEE+: FAQ
  • +MAX20303 EV KIT SOFTWARE: FAQ
  • MAX20303AEWN+: FAQ
  • +MAX20303AEWN+T: FAQ
  • +MAX20335AEWX+T: FAQ
  • +MAX6951CEE+: FAQ
  • +MAX6955AAX+: FAQ
  • +MAX6956: FAQ
  • +MAX6958AAEE+T: FAQ
  • MAX7032: FAQ
  • +MAX7032ATJ+: FAQ
  • +MAX7034AUI+: FAQ
  • MAX77650A: FAQ
  • -MAX77650AEWV+: FAQ
    • MAX77650 SIMO电源要求电感利用率小于80% 为什么会作这样的界定?
    • MAX77650/77651的I2C从机地址是多少?是否可以配置?
    • MAX77650EVKIT软件启动时出现异常提示?
    • MAX77650工作在不连续模式下时,电源调整率怎么样?
    • MAX77650的三路输出功率分配是主动分配还是被动分配?
    • MAX77650的充电电流和电池调节电压要外接精密电阻分压吗?
    • MAX77650的快充电流最大能到多少?
    • MAX77650软启动的时间是多少?
    • MAX77650锂电充电电流初始值需不需要设置?断电后是否可以保持电池充电设置?
    • Maxim是否提供4.5V Li+充电器?终端应用为可穿戴产品。
    • Maxim是否提供优化智能手表供电的方案?
    • SIMO供电期间,不同输出通道是否有优先级配置?
    • SIMO多路输出中,如果其中某一路过载,会对其它几路的正常输出有影响吗?
    • SIMO技术解决了哪些关键的系统问题?
    • SIMO用单电感支持多路输出,有什么缺点吗?
    • SIMO电源中多路输出共用一个电感,输出之见会有影响么?
    • SIMO电源使用的电感多大,范围是多少?
    • SIMO电源可以同时打开所有输出电压吗?
    • SIMO电源外接电容越大越好么?
    • SIMO电源技术如何应用到设计中?有什么需要注意的吗?
    • SIMO电源技术有什么方面的特点了,效率有多少了
    • SIMO电源是否提供保护功能?
    • SIMO电源每个通道的输出电压是否可以独立更改?如果可以,需要使用反馈电阻吗?
    • SIMO电源的GPIO有何作用?
    • SIMO电源的三路输出是否需要电压相近,电流有什么限制吗?
    • SIMO电源的开关频率一般选多少?
    • SIMO电源的最大输出功率是多少?
    • SIMO电源输出是否可以电阻配置或通过引脚简单设置输出电压?
    • SIMO电源输出电压的顺序可以更改吗?
    • SIMO的安全充电是如何实现的?
    • SIMO相对于其他的PMIC技术的优势有哪些?
    • SIMO设计中建议尽可能宽的PCB引线,都是一些低功耗的器件,对于10mile的PCB引线能满足需求么?
    • SIMO设计中的上电顺序是通过什么实现的?
    • 为确保可靠工作,MAX77650 SIMO电源对电感有什么特殊要求?
    • 什么是SIMO?
    • 供电期间,SIMO的不同输出通道是否有优先级?
    • 启动MAX77650,是否必须完成SBIA_EN=1设置?
    • 在低功耗的产品中,SIMO的 85%效率是不是偏低了?
    • 在电路刚启动时,输出电压很低,MAX77650是否有限制输出电压产生浪涌电流的设计?
    • 采用MAX77650芯片的SIMO设计主要用于可穿戴设计,其静态电流是多少?
    • 需要为MCU芯片MAX32652供电,请问应该选择MAX77650 SIMO芯片的哪个版本?
  • +MAX77650BEWV+T: FAQ
  • MAX77651AEWV+: FAQ
  • +MAX77651AEWV+T: FAQ
  • +MAX77654AENV+: FAQ
  • MAX77734: FAQ
  • MAX77734AENP+: FAQ
  • +MAX77734AENP+T: FAQ
  • +MAX77818EVKIT: FAQ
  • MAX77818EWZ+: FAQ
  • +MAX77818EWZ+_P1: FAQ
  • +MAX8713ETG+: FAQ
  • +MAX8971: FAQ
  • 能源存储系统(ESS)和电池管理系统(BMS) 标签

什么是SIMO?

SIMO是Single-Inductor Multiple-Output的缩写,是一种单电感支持多路输出的DC-DC转换器架构。
Tags: MAX77650A 000099112
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
©2025 Analog Devices, Inc. All Rights Reserved
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
©2025 Analog Devices, Inc. All Rights Reserved