1、DC和CC管脚是用以控制充电和放电FET的,那充电时DC和CC管脚都是高电平吗?同理,放电时是否都是低电平?如果是,那为什么要用两个控制管脚?一个就行了
在电池正常充放电的情况下,DC和CC的驱动电平都是高电平,所以两个MOSFET同时导通。而当发生过放电,过充电或过电流等情况时,关闭其中的一个MOSFET,停止充电或放电。假如只用一个DC处的MOSFET,在放电时是可以通过拉低DC处的电平来判断MOSFET,从而停止放电;但是在充电时,如果发生过流等情况,即使拉低DC的电平,这个MOSFET的体二极管还是导通的,不能起到保护作用。
2、PK+和PK-接充电器和负载,手册上说过压CC端FET会关闭直到电压下降,那么如果此时充电器断开,CC端FET是否立即打开给负载端供电?
是的,只要过压情况消失,CC就会变为高电平,MOSFET导通。
3、充电器最大支持电压是多少?充电时DC端FET是关闭状态吗?我想知道充放电的流程,电流是怎么流经芯片的,否则如果DC端和CC端在充电时都打开,那VIN端电压不就和充电电压相同了,是否会立即判定充电完成?
DS2784的供电电压范围是2.5V到4.6V,也就是充电器的电压不能超过4.6V,否则DS2784可能损坏。充电和放电时两个MOSFET都是打开的,否则电流无法流入或流出电池。充电的时候,充电电压加到电池上后会被电池拉低,并随着电池电量的增加而逐渐升高。