Post Go back to editing

LTC6820+ADBMS1818架构下,EFT测试时菊花链通讯干扰问题,报PEC错误

Category: Hardware

ADI团队您们好。

我们在使用LTC6820+ADBMS1818组成的BMS系统做EFT测试(从AC端口L/N/PE分别注入组合波±2kV,频率5kHz)遇到菊花链受到干扰,报PEC错误的问题。

架构图如下:系统包括1个主控和8个从控,他们之间用双绞线束连接(非屏蔽线束);主控上放置LTC6820+通讯隔离变压器(74941300伍尔特);

从控上放置ADBMS1818+通讯隔离变压器(74942402伍尔特)。

通讯链路的硬件配置参数分别如下:

请帮忙看一下,菊花链的通讯线路配置正确吗?它很容易被干扰吗?有没有更优的方式,可以增强抗干扰能力?

或者从固件上,有没有优化的建议?

有留意到ADBMS6822 Demo板的线路图是如下配置,不确定这么做的初衷,这与ADBMS1818和LTC6820上的Demo线路还是有差异。

期待您们的答复。

  • 您好,如您所见,最后这个ADBMS6822中用到的隔离电路配置是兼容变压器隔离和电容隔离使用的。

    您所参考的,也就ADBMS1818demo中所展示主要是针对变压器隔离使用的。但您的设计和ADBMS1818中的推荐电路我看数值和设计上稍有出入。您可以参考我圈出的这个关键部分,检查元件数值和该配置的电容是否合适。至于Ib Idrv Vicmp这些都还算合适。没啥问题。

  • 尤其先注意下电容吧,您用的变压器应该也还好。

  • Hi Frank,谢谢您补充的信息。

    我们尝试调整同样的电容参数,测试现象依旧没有改善。

    是否可以面对面交流一下,这应该会是一个很好的案例。

    您可以通过我的注册邮箱联系到我,方便的话,我也可以加您。

    十分感谢您。

  • Frank,您好。

    我们按照100pF,10nF,50R的配置,抓了一下通讯波形如下(非EFT测试条件下的):

    会有一些小尖峰,这个有办法消除吗?看这个峰值是小于300mV的阈值。

    期待您的答复。

  • 您这个波形在在什么条件下采集到的,是板内AFE之间的通信,还是板与板之间的AFE通信。如果通信质量下降,可以通过包括降低通信距离,降低通信速率,和使用双绞线等应该都有助于通信波形质量的提升,当然也可以参考ADBMS6830B中的isoSPI链路设计(兼容变压器隔离和电容隔离)。您现在的波形一般也不会导致通信出错应该,因为电平没到阈值内。减低毛刺比较简单的改善是增大链路中的几处滤波电容值,但也不建议过大,参考下图中的电容参数即可。

    至于您提到的EFT测试。有关ADI的BMS芯片的测试文档和资料获取大都是需要签署NDA(保密协议)才能获取的。贵司之前是有和ADI的代理商或原厂FAE接触过,并签署过NDA协议吗?如果之前未有过接触,则您可以自行通过中国技术支持中心来信提问支持 | Analog Devices,如果之前有支持过您的代理商FAE或原厂FAE,您可让他们协助您来信提问。

  • Frank,您好。

    如上提到的波形是正常工作时(不是EFT测试状态下)测试的,它是ADBMS1818(从控板)与LTC6820(主板)板间的AFE通讯,波形测试位置是在ADBMS1818终端电阻这一侧。

    是的,按照您提到的三颗电容位置,适当调大容值,EFT测试时确实可以降低PEC出错率,但不能完全消除。当前确实也用到了双绞线,通讯距离目前没法缩短。

    关于降低通讯速率的方式:视乎并不能改变有效脉冲宽度?

    我们确实与ADI原厂做过NDA电子签,目前能联系到的是代理商的FAE,未能联系上原厂的FAE。我们再尝试通过代理商的FAE联络提问来获取进一步的测试资料 。

    感谢您的耐心解答。

  • 您好,是的,降低速率不能增加有效脉冲的宽度,脉冲宽度是比较固定的。CS150ns,数据50ns. 降速一般结合增加通信距离一起使用,在快速通信过程中,较长的电缆会将返回脉冲置于下一个发送脉冲非常接近的位置,而降速能缓解这种情况。嗯嗯,对于NDA的材料,请让代理商帮忙您联系过来获得支持。

  • 这个问题在储能整机运行的时候也有遇到过的,数据跳变或者通信异常。目前是个比较棘手的问题。尝试不同的外围电路和改变PCB布局,基本能解决