HI ADI:
有一个问题咨询,就是我们决定用DS2715设计一个充电电路,但是我们输入电源只能是5V,需要给6节镍氢电池充电,电压为7.2V,但是5V输入电源能给7.2V 电池充电吗?这一点看规格书中也没有提到,而且是第一次用镍氢电池充电IC,还有很多不是太了解,能麻烦帮忙解答一下吗?谢谢!
DS2715
Production
The DS2715 is well suited for cost-sensitive charger applications where the battery pack is either internal or external to the application. It has been...
Datasheet
DS2715 on Analog.com
HI ADI:
有一个问题咨询,就是我们决定用DS2715设计一个充电电路,但是我们输入电源只能是5V,需要给6节镍氢电池充电,电压为7.2V,但是5V输入电源能给7.2V 电池充电吗?这一点看规格书中也没有提到,而且是第一次用镍氢电池充电IC,还有很多不是太了解,能麻烦帮忙解答一下吗?谢谢!
不能,该芯片用5V输入无法为7.2V电池充电 ,因为它如果是工作再开关模式下也只能是buck模式,就是降压的。无法升压给电池充电。