寻求一个输入电压为24V,充电电压为25.2V和29.4V,充电电流上限为4A的智能电池管理电路充电方案。附带器件选型,谢谢
智能电池管理方案
[编辑人: xueyanxuehuohuo 编辑时间: 25 Apr 2024 2:54 PM (GMT -4)]
LTC4015
Recommended for New Designs
The LTC4015 is a complete synchronous buck controller/charger with pin-selectable, chemistry specific charging and termination algorithms.
The LTC4015...
Datasheet
LTC4015 on Analog.com
寻求一个输入电压为24V,充电电压为25.2V和29.4V,充电电流上限为4A的智能电池管理电路充电方案。附带器件选型,谢谢
ADI性能最好,用起来最方便的就是µModule Battery Chargers系列的电池充电方案了,如下是其选型列表,和我在ltspice上按你所给参数的仿真结果,你也可以挑选几款出来自行在ltspices上仿真看看。