Post Go back to editing

ltc6812-1读取温度数据不对

Category: Software
Product Number: LTC6812-1

您好,我这边读取温度数据时出现数据异常,测试读取GPIO数据如表所示,每次第一个6812读取的数据为0x75xx,其他数据 0x16xx-0x23xx  读取温度时序: ADAX -> RDAUXA  RDAUXB  RDAUXC  RDAUXD  

电池包内的第1个6812接有ntc的gpio为 GPIO3 4 5,第二个 3 4 5,第三个 3 4,单电池包总8个ntc, ntc型号为SMITEC103KT1608T,现在通过上面的时序进行读取温度信息,发现数据读取的好像不正确,

请问是哪里出现问题了吗? 还是需要配置某些寄存器才可以 

Parents
  • 不是很明白你的意思,还不好判断读取的对不对,NTC测温的话,就是通过电压值测量来推算温度的,在用gpio测温值,基本就认为电压测得准就是对的,那么请问你觉得数据不对时,GPIO处用万用表实际测量的电压值分别是多少。还有就是因为6812的GPIO是开漏输出,请确保测温用的话,对应GPIOx被写1

Reply
  • 不是很明白你的意思,还不好判断读取的对不对,NTC测温的话,就是通过电压值测量来推算温度的,在用gpio测温值,基本就认为电压测得准就是对的,那么请问你觉得数据不对时,GPIO处用万用表实际测量的电压值分别是多少。还有就是因为6812的GPIO是开漏输出,请确保测温用的话,对应GPIOx被写1

Children