根据1818手册对comm寄存器的描述,

以及对icom和fcom的描述,


根据官网提供的例程发送的是 0x6a 0x08 0x00 0x08 0x6a 0x18 ,然后发送指令,得到的是发送波形,如下图

目前 GPIO3 GPIO4 GPIO5 悬空
验证SPI部分,我输出波形
请问这个是什么问题,大概要怎么解决?
ADBMS1818
Recommended for New Designs
The ADBMS18181 is a multicell battery stack monitor that measures up to 18 series connected battery cells with a total measurement error of less than 3...
Datasheet
ADBMS1818 on Analog.com
根据1818手册对comm寄存器的描述,

以及对icom和fcom的描述,


根据官网提供的例程发送的是 0x6a 0x08 0x00 0x08 0x6a 0x18 ,然后发送指令,得到的是发送波形,如下图

目前 GPIO3 GPIO4 GPIO5 悬空
验证SPI部分,我输出波形
请问这个是什么问题,大概要怎么解决?
Moved from 精密转换器专区 to 能源存储系统(ESS)和电池管理系统(BMS) on Tuesday, November 7, 2023 2:35:20 AM by Admin_ADI
Moved from 精密转换器专区 to 能源存储系统(ESS)和电池管理系统(BMS) on Tuesday, November 7, 2023 2:35:20 AM by Admin_ADI
你好。你说的你是在验证SPI的部分?我看你的指令是在执行IIC的验证诶?而且出来的IIC结果是正确的。请确认下你的疑问点在哪?
你好。你说的你是在验证SPI的部分?我看你的指令是在执行IIC的验证诶?而且出来的IIC结果是正确的。请确认下你的疑问点在哪?