MAX17201G+T: FAQ
文档
问答
Members
Tags
Cancel
文档
MAX1x
MAX17201G+T: FAQ
Created
over 8 years ago
Was this helpful?
Yes
No
More
Cancel
MAX17201G 用于38Ah电池,应该如何选择检流电阻?
检流电阻的选择除了和电池的容量有关,还和测量的最大电流有关,根据当前电池容量,计算检流电阻为 327.675/38=8.6mohm,因此可以选择8mohm电阻,当选择8mohm电阻作为检流电阻时,最大可测量的电流为 51.2mV/8mohm=6.4A, 如果应用中的最大电流大于6.4A,则还需要降低检流电阻。 因此,检流电阻的选择需要同时满足最大电池容量和最大检测电流。
MAX17201数据手册(表15)给出了推荐的外部热敏电阻选型,如果使用的热敏电阻不是列出的型号,如何计算NTGAIN, NTOFF, NTCURVE ?
Maxim推荐用户使用数据手册列出的热敏电阻,如果使用的热敏电阻和推荐的不一样,可以将您使用的热敏电阻数据手册提供给我们,我们会帮您计算出需要的参数设置。技术支持网页:https://maximsupport.microsoftcrmportals.com/zh-CN/support-center/
MAX17201是否可以预测电池寿命?
MAX17201是可以预测电池寿命的, 也就是datasheet中的Age Forecasting 功能。但是使用Age Forecasting功能需要满足以下条件: 1. Age Forecasting功能 对于电池容量和检流电阻有一定的要求,具体如下, 2. Age Forecasting功能需要电池完成100次充放电后才准确; 3. Age Forecasting功能需要使用定制电池模型…
为什么MAX17201的默认电池模型的充电电压为4.4V而非4.2V?
虽然市场上大多数锂电池的充电电压为4.2V,但是MAX17201的默认模型的充电电压为4.4V使得这个模型可以兼容充电电压为4.2V至4.4V的电池。
使用MAX17201时,读取电量值不准确,为什么?
MAX17201设计中,Rsense电阻对于剩余电量计量精度的影响很大,因确保使用高精度检流电阻,布线时电阻两端引线保持对称、并紧靠在一起,以避免耦合干扰。此外,还要注意FullCapNom的缩放系数正确。
如何获取MAX17201电池模型与寄存器对应关系?
在MAX17201-17205等电量计应用中,Maxim给出的电池模型中某些值并没有说明对应哪个寄存器。对于这个问题,可以将模型导入评估板,再从评估板中导出非易失寄存器的配置,这样就可以得到模型中每个寄存器所对应的数值。
电池包侧的电量计需要烧录什么文件?
电池包侧的电池电量计包含非易失存储器,需要烧录最终的INI配置文件。烧录配置文件后,主机不需要在每次开机时装载电池模型。
选择电量计时,Host侧与Pack侧的区别是什么?
从以下结构示意图可以看出电量计安装在主机侧和电池包的区别: Maxim针对主机侧的方案有:MAX17058, MAX17048, MAX17055, MAX17260;如果用于电池包中,可参考MAX17201。
Before You Switch
Switching languages will make ADI Explorer unavailable. Resume your session by switching back to English and reopening ADI Explorer.