MAX17201/MAX17205: FAQ

  • Created
Was this helpful?
  • MAX17201外部thermistor没有采用数据手册推荐型号,如何计算 NTGAIN NTOFF NTCURVE ?

    如果使用的外部热敏电阻不是数据手册推荐的,请将使用的电阻型号告诉我们,我们会帮助计算这些值。
  • MAX17201的datasheet关于I2C写命令的错误描述

    REVISION NUMBER 2版本的MAX17201的datasheet的第101页关于I2C写命令的描述中要求先写MSB,再写LSB,但是在Figure 73的例子中却先写LSB,再写MSB。经过实际测试,正常顺序应该是先写LSB,再写MSB。
  • MAX17201能够测量的最大容量是多少?

    最大容量取决于使用的检流电阻。器件测量检流电阻两端的电压,并积分到最大327.765mVh,LSB为5uVH。使用10mΩ电阻时,满幅为32.765Ah。如果使用1mΩ检流电阻,满幅将达到327.65Ah。
  • MAX17201设计中,可以不使用SHA256吗?

    可以,使用MAX17201/MAX17205/MAX17211/MAX17215时可不使用SHA-256功能。SHA-256为质询输入计算正确的答案,与电量计量功能无关。
  • MAX17205最多可以接多少节电池?

    MAX17205 的 nPackCfg Register (1B5h ) 寄存器的后 4 位是用来配置电池节数的,所以 MAX17205 最多可以接 15 节电池。但是当 MAX17205 应用于 5 节及 5 节以上电池时,它测量的电压为 CELLX 引脚的电压,然后将 CELLX 测量到的电压乘以 2.5 得到单节电池的电压。根据单节电池电压来估算电量,而 CELLX 处的电压是整个电池包的电压经过分压电阻得到的…
  • 电流检测误差对电量计量误差有何影响?

    对于混合型库伦计数电量计,既测量电池电压又测量电池电流,从而估算电量(SOC)百分比。电流检测误差对电量计量误差的影响取决于测量误差的类型。举例说明,可以使用如下公式建立测量误差模型: I_measured = (1+Gain_error)*I_actual + Offset_error 举例说明,假设Gain_error = 0.1且Offset_error = 0,这意味着系统的增益误差和失调误差为10…

Before You Switch


Switching languages will make ADI Explorer unavailable. Resume your session by switching back to English and reopening ADI Explorer.