English
EngineerZone
能源存储系统(ESS)和电池管理系统(BMS)
Log In
User
产品和应用
产品和应用
放大器专区
精密转换器专区
音频专区
ADE电能计量专区
MEMS专区
生物/电化学/磁场/温度传感器专区
接口和隔离专区
Power 中文专区
ADUC微处理器专区
时钟与定时
开关和多路复用器专区
温度传感器
基准电压源专区
嵌入式安全与1-Wire
Trinamic 运动控制和电机驱动
能源存储系统(ESS)和电池管理系统(BMS)
边缘人工智能SOC
通用SOC/MCU
GMSL
 
查看全部
教育中心
教育中心
资源库
技术支持参考库
在线研讨会
活动中心
活动中心
论坛社群活动
论坛激励活动
中文社区
能源存储系统(ESS)和电池管理系统(BMS)
文档
MAX17055AEWL+: FAQ
文档
问答
Members
Tags
Cancel
文档
MAX1x
MAX17055AEWL+: FAQ
Created
over 8 years ago
Was this helpful?
Yes
No
More
Cancel
EZ模式能够支持什么化学类型的电池?
> LiCoO2 (钴酸锂电池) > NCA/NCR (镍钴铝三元电池) > LiFePO4(磷酸铁锂), LiMnO2(锰酸锂), LiNiO2(镍酸锂)等
MAX17048 数据手册特别指出 “无需学习”, 意思是 第一次接入电池就可以直接读取电池的SoC状态吗?
MAX17048是一款基于电池模型的电量计,该电量计需要Maxim为用户建立电池模型后才能准确预报电量. 器件装载电池模型后就可以准确预报电池电量,无需学习过程。
MAX17055在读取并保存电池参数时会否由休眠模式进入到Active模式?
MAX17055在读取并保存电池参数时不会由休眠模式进入Active模式,其工作模式是流过检流电阻的电流决定的,当电流大于C/100时,器件自动由休眠模式进入到Active模式。
MAX17055有两个地,如何连接?
MAX17055应用电路中有两个地,一个是MAX17055 IC的地(CSP引脚),接电池的负端。IC的EP裸焊盘、检流电阻的一端也接到CSP。 另外,系统地zeu则是连接负载系统的GND。如下图所示:
MAX17055的工作电流是多少?
MAX17055的关断电流(Shutdown Supply Current)典型值是0.5uA;在休眠模式下的供电电流的典型值为7uA;在有效模式下的供电电流的典型值为18uA。 Note: 当没有电流流过检流电阻(没有充电或放电)的情况下MAX17055进入休眠模式,而当MAX17055检测到电流流过检流电阻后,它会由休眠模式进入到有效模式。
MAX17055的电压、电流、容量之间如何转换?
MAX17055中关于电压,电流,容量等的计算可以根据datasheet第16页的表格中的寄存器精度来计算,这里以容量为5000mAh的电池为例计算一下: 假设使用的是10m Ohm的检流电阻,则寄存器的值为5000mAh÷(5uVh/10mohm)=10000,这是十进制数,换算成十六进制数为2710,也就是要在设计容量寄存器DesignCap Register(18h) 中写入2710。
MAX17055能和电池封装在一起,还是要放在系统端?
MAX17055可支持两种典型安装,如图所示。当电池包单独可拆卸时,可以放在系统一端(左图);否则可以设计安装在电池包内。
MAX17055评估板软件中Alert功能如何使用?
对于Alert功能,如果勾选Enable 1% SOC Change Alerts 功能,则每当电池容量变化1%时AlRT引脚都会报警,如果没必要就不要选这一项了。另外,右侧的VALRT Sticky等三项,如果选中,则电压,温度或SOC的报警只能由软件来清除;如果不选,则当电压,温度或SOC恢复到正常范围内后报警会自动清除。
MAX1811对电池充电,但也希望使用MAX17055监测电池,如何连接二者?
MAX17055数据资料中的图1中标有连接方法,标出了固定或可拆卸电池。应将MAX1811的“BATT“引脚连接到“SYSPWR”。“SYSGND”连接到MAX1811的“GND”引脚。
Maxim是否有内置适合Panasonic NCR18650B配置的电量计芯片?
MAX17055内部带有Panasonic NCR的模型,但是这个模型可能没有通用的锂电池精度高,如果需要更高精度的测量,需要对电池建模。
>
Before You Switch
Switching languages will make ADI Explorer unavailable. Resume your session by switching back to English and reopening ADI Explorer.