DS2784G+: FAQ
文档
问答
Members
Tags
Cancel
文档
DS
DS2784G+: FAQ
Created
over 8 years ago
Was this helpful?
Yes
No
More
Cancel
DS2784最大支持电压是多少?充电时DC端FET是关闭状态吗?
DS2784 的供电电压范围是 2.5V 到 4.6V ,也就是充电器的电压不能超过 4.6V ,否则 DS2784 可能损坏。充电和放电时两个 MOSFET 都是打开的,否则电流无法流入或流出电池。充电的时候,充电电压加到电池上后会被电池拉低,并随着电池电量的增加而逐渐升高。
在DS2784的典型电路中,PK+和PK-接充电器和负载,手册上说过压CC端FET会关闭直到电压下降,那么如果此时充电器断开,CC端FET是否立即打开给负载端供电?
是的,只要过压情况消失, CC 就会变为高电平, MOSFET 导通
Before You Switch
Switching languages will make ADI Explorer unavailable. Resume your session by switching back to English and reopening ADI Explorer.